Cos’è un azionamento servoelettrico?
Un azionamento servoelettrico è costituito essenzialmente da un servomotore, da un regolatore di azionamento e da una trasmissione della forza meccanica. Il servomotore converte l’energia elettrica in un movimento rotatorio controllato. Grazie a un’unità meccanica, ad esempio un mandrino, ne risulta un movimento lineare preciso.
Precisione grazie al circuito di regolazione chiuso
Una componente importante di un servomotore è l’encoder. Rileva la posizione e il movimento dell’albero motore e trasmette queste informazioni al regolatore di azionamento. Il regolatore confronta il valore di riferimento con quello effettivo e corregge le deviazioni. In questo modo si crea un circuito di regolazione chiuso. Questa interazione garantisce un’elevata precisione dimensionale e ripetibilità, caratteristiche particolarmente importanti nei movimenti complessi degli stampi e nei cicli di produzione ricorrenti nella costruzione di stampi.
Perché servoelettrico?
Rispetto alle soluzioni pneumatiche o idrauliche, i sistemi servoelettrici offrono vantaggi soprattutto quando si tratta di movimenti di precisione. Questo le rende interessanti anche per i moderni concetti di costruzione stampi e utensili.
I tuoi vantaggi in un colpo d’occhio
- Elevata precisione: è possibile definire e regolare con precisione la posizione, la velocità e il percorso del movimento in modo mirato. In questo modo è possibiel effettuare il posizionamento preciso di carrelli o perni.
- Processi riproducibili: I profili di movimento definiti garantiscono processi costanti e un’elevata ripetibilità: un fattore importante per processi produttivi stabili.
- Tecnologia di propulsione pulita: gli azionamenti servoelettrici funzionano senza olio idraulico, evitando così possibili perdite di olio. Questo garantisce un ambiente di lavoro pulito ed è particolarmente vantaggioso nelle applicazioni che richiedono elevati standard di pulizia e condizioni da camera bianca.
- Movimenti dinamici: i servomotori possono accelerare e frenare rapidamente, consentendo così tempi di movimento e di durata di ciclo ridotti.
- Conversione efficiente dell’energia: L’energia elettrica viene utilizzata direttamente per il movimento. Se la progettazione è adeguata, questo permette di ridurre i sistemi ausiliari ad alto consumo energetico.
- Facile integrazione: Gli azionamenti servoelettrici possono essere integrati in sistemi di macchine e controlli di livello superiore tramite apposite interfacce. In questo modo, è possibile sincronizzare in modo mirato i movimenti dello stampo con il ciclo di lavorazione della macchina.