Produktliste
Auf der linken Seite finden Sie eine Liste aller Produkte 1, welche in dieselbe Produktkategorie fallen wie Ihr ausgewähltes Produkt, sodass sie schnell zwischen den Produkten wechseln können.

Galerie
In der Galerie 1 werden Ihnen Maßzeichnungen, Produktbilder und Videos zum Produkt gezeigt.

Artikel-Tabelle
Mithilfe der Artikel-Tabelle bekommen Sie einen Überblick darüber, in welchen Varianten Ihr ausgewähltes Produkt zur Verfügung steht. Wenn Sie mit der Maus auf den türkisen Punkt fahren 1, werden Ihnen die Artikelverfügbarkeit und, sofern Sie eingeloggt sind, die Preise bereits angezeigt 2.

Mit einem Klick auf den türkisen Punkt 3 wählen Sie den Artikel aus. Es kann aber auch auf einen anderen beliebigen Punkt in der Tabelle geklickt werden, um einen Artikel auszuwählen. Die Werte werden dann automatisch unter „Produkt definieren“ eingetragen 4. Sie können dann den weiteren Schritten unter „Produkt definieren“ folgen.

Bei manchen Produkten gibt es so viele Varianten, dass die Darstellung aller Varianten auf einer Seite zu lang wäre. Über diese Buttons 5 können Sie zwischen den Seiten wechseln. Sie können die Tabelle auch mithilfe dieses Buttons 6 vergrößern und sich damit mehr Varianten pro Seite anzeigen lassen.

Mithilfe der Filter können Sie die Ergebnisse in der Tabelle so einschränken, dass Ihnen nur die Maße, Eigenschaften etc., die Sie benötigen, angezeigt werden 7.

Produkt definieren
Mithilfe der Dropdown-Listen 1 kann das gewünschte Produkt definiert werden. Anschließend kann der Artikel in den Warenkorb 2 gelegt oder zu einer Stückliste 3 hinzugefügt werden. Außerdem kann hier ein CAD-Export 4 durchgeführt werden. Kann ein Werkstoff gewählt werden, hilft Ihnen unser Werkstoff-Auswahlassistent 5 bei der Auswahl.

Artikelverfügbarkeiten
Ab Lager: Der Artikel ist bei uns lagernd und wird Ihnen schnellstmöglich zugesendet. Das tatsächliche Versanddatum finden Sie in der Auftragsbestätigung.
Auftragsfertigung: Der Artikel wird nach Eingang Ihrer Bestellung für Sie produziert und Ihnen anschließend schnellstmöglich zugesendet. Sie erhalten von uns die entsprechenden Informationen zum Auftragsverlauf in „Mein Konto“ und per E-Mail. Das tatsächliche Versanddatum finden Sie in der Auftragsbestätigung.
Verpackungseinheiten / Mindestbestellmenge / Vorgeschlagene Menge
Verpackungseinheiten
Manche Artikel werden nicht einzeln, sondern in Verpackungseinheiten verkauft. Dies wird entsprechend gekennzeichnet 1.

Mindestbestellmenge
Es gibt Artikel, die nur unter der Einhaltung einer Mindestbestellmenge bestellt werden können. Wird die Mindestbestellmenge bei der Stückzahlauswahl unterschritten, erscheint eine Infomeldung 2.

Vorgeschlagene Menge
Hier schlagen wir Ihnen bereits eine sinnvolle Menge des ausgewählten Artikels vor, was Ihnen den Bestellprozess vereinfachen soll. Sie können die Menge jedoch trotzdem nach Belieben anpassen.
Aktionspreise
Wenn Artikel aus unserem Sortiment aktuell in Aktion sind, werden diese mit Labels 1 gekennzeichnet.

Anwendung
Gibt es bei einem Produkt bestimmte Anwendungsgebiete zu beachten, zeigen wir Ihnen diese anhand der Tabelle 1.

Details
Im Reiter „Details“ finden Sie Detailinformationen zum jeweiligen Produkt. Wenn Sie mit der Maus über die Icons fahren, erhalten Sie Informationen dazu 1.

Dokument(e)
Im Reiter „Dokument(e)“ finden Sie alle zum Produkt gehörenden Dokumente, in denen Sie weitere Informationen oder Übersichten zu unseren Produkten erhalten. Diese können Sie jederzeit auch herunterladen oder ausdrucken.
Eigenschaften
In diesem Reiter werden alle wichtigen Eigenschaften des Produkts aufgelistet.
Zubehör
Gibt es für Ihr ausgewähltes Produkt passendes Zubehör, wird Ihnen dieses unter dem Reiter „Zubehör“ vorgeschlagen.
Empfehlungen
Im Bereich „Für Sie empfohlen“ finden Sie unsere Produktempfehlungen zum derzeit ausgewählten Produkt.
3-1-Prinzip bei Führungselementen
Bei unseren Führungen und Zentrierungen wird im Portal standardmäßig das 3-1-Prinzip angewendet, wenn Sie die Artikelauswahl auf der Produktdetailseite treffen. Durch das 3-1-Prinzip erhalten Sie eine Verdrehsicherung der Formhälften, wodurch ein falscher Zusammenbau verhindert werden kann.
1x Führung/Zentrierung mit kleinem Durchmesser (d2 Säule & Buchse)
3x Führung/Zentrierung mit großem Durchmesser (d2 Säule & Buchse)
Alle Führungsbohrungen in der Platte haben den gleichen Durchmesser.

CAD-Export
Beachten Sie hierfür unsere FAQs zum Thema CAD-Export.
Stücklisten
Beachten Sie hierfür unsere FAQs zum Thema Stücklisten.