NL
In onze blog informeren we u over producten en nieuws met betrekking tot de matrijzen- en stansgereedschapbouw.
Hoe kunt u de doorlooptijd verkorten en tegelijk hoge kwaliteit waarborgen? Bacher GmbH Metallverarbeitung kiest hierbij voor gestandaardiseerde processen en normdelen van Meusburger. In onze gebruikersreportage leest u, hoe de samenwerking de stansgereedschapbouw efficiënter maakt en welke voordelen dit oplevert bij de dagelijkse werkzaamheden.
Uw totaalpakket voor de cleanroom uit één hand – met componenten, hot runner componenten en platen voor de matrijzenbouw.
Servo-elektrische aandrijvingen maken exacte, dynamische en gecontroleerde bewegingen mogelijk en bieden zodoende een krachtig alternatief voor pneumatische of hydraulische aandrijvingsconcepten.
De combinatie van powerMOVE en een servo-elektrische lineaire aandrijving combineert robuuste krachtoverbrenging met maximale flexibiliteit, hoge energie-efficiëntie en lage exploitatiekosten.
Hoge kwaliteit en uit voorraad leverbaar – dat onderscheidt onze schuiven. Ontdek ons omvangrijke assortiment en vind de passende schuiven voor uw projecten.
Met de juiste elektrocomponenten creëert u de basis voor een betrouwbare matrijsmonitoring en een veilige en efficiënte productie. Ontdek ons brede assortiment met naderings- en eindschakelaars, magnetisch veld-, temperatuur- en caviteitdruksensoren. Daarbij bieden we u het juiste assortiment kabels en aanvullende toebehoren. Zo ontvangt u optimaal op elkaar afgestemde componenten die speciaal zijn ontwikkeld voor de omstandigheden in de matrijzenbouw.
DLC-coatings bieden in de matrijzenbouw een unieke combinatie van slijtagebescherming, wrijvingsvermindering, effectieve corrosiebescherming en maximale precisie.
Richtwaarden voor de snijsnelheid bij het frezen, boren en draadsnijden. Verbeter uw verspaning in de gereedschapbouw met de Meusburger knowhow.
Als de ruimte beperkt is en de precisie telt, lopen klassieke schuiven al snel tegen hun grenzen. Schuifkrachten, complexe geleidingen en meer slijtage maken de constructie onnodig gecompliceerd. De Meusburger compact schuifeenheid 1:1 E 6100 sluit hier precies op aan en brengt beweging naar een nieuw, compact niveau.
Uitwerpers behoren tot de onderdelen van de spuitgietmatrijs die het zwaarst worden belast en moeten aan verschillende eisen voldoen. Uw keuze beïnvloedt de levensduur, de processtabiliteit, de onderhoudskosten en de kwaliteit van het eindproduct. Baseer deze dus niet uitsluitend op criteria als afmetingen en kosten. Er wordt gebruikgemaakt van verschillende materialen en oppervlaktebehandelingen – van koud- en warmwerkstaal tot uitvoeringen met DLC-coating.
In de gereedschap- en matrijzenbouw zijn hoogwaardige halffabricaten doorslaggevend voor nauwkeurige en efficiënte productieprocessen. Onze rondstaven bieden hiervoor een bijzonder praktische oplossing: voorgeharde halffabricaten, die direct uit voorraad leverbaar zijn. Hiermee vervalt meestal het tijdrovende harden in het eigen proces, wat de doorlooptijd aanzienlijk verkort.
Gestandaardiseerde componenten verminderen het constructiewerk, verkorten doorlooptijden en verlagen de kosten. Ontdek hoe u uw processen efficiënter kunt maken met direct beschikbare en perfect op elkaar afgestemde oplossingen.
Geleidingen zijn centrale elementen in de matrijzenbouw en hebben een cruciale invloed op de precisie, levensduur en economische efficiëntie van matrijzen. De keuze voor het juiste geleidesysteem zorgt voor een soepel bewegingsverloop, minder slijtage en vermindert onderhouds- en stilstandtijden. Zowel voor klassieke geleidebussen, onderhoudsvrije bussen of hoog precisie kogelgeleidingen zijn voor elke toepassing diverse oplossingen beschikbaar.
Precisie, kwaliteit en uitwisselbaarheid zijn bepalend bij het kiezen van centreereenheden. Bij Meusburger vindt u ronde en vlakke centreringen, inbouwklaar en afgestemd op een betrouwbare eindcentrering van de matrijs.
Meusburger staat voor een kant en klare constructie in slechts een paar muisklikken. Onze assistenten, configuratoren en CAD-tools in het portaal ondersteunen u om uw constructieproces sneller en trefzeker te realiseren. De intuïtieve toepassingen ontlasten u bij uw dagelijkse werkzaamheden, verkorten de doorlooptijden en zorgen bovendien voor meer efficiëntie gedurende de gehele levenscyclus van de matrijs. Ontdek zelf, hoe makkelijk constructie kan zijn.
In de veeleisende wereld van het spuitgieten is de smeltstroming in het hot runner systeem bepalend voor de processtabiliteit, kwaliteit van de componenten en de productiekosten. Met de smartFLOW Helix creëren we een nieuwe norm om veeleisende kunststoffen te verwerken, met name bij naaldgeslotensystemen.
Efficiënte temperatuur regelsystemen zijn een belangrijke succesfactor in de moderne matrijzenbouw en het spuitgieten.
De Meusburger hot runner spuitneuzen overtuigen met maximale precisie en betrouwbaarheid in de kunststofverwerking. Ons omvangrijke assortiment biedt de juiste oplossing voor elke toepassing.
In de wereld van de gereedschap- en matrijzenbouw is de keuze voor het juiste materiaal doorslaggevend voor de kwaliteit, levensduur en economische efficiëntie van een onderdeel. Vooral bij materiaalomschrijvingen zoals die in het Meusburger assortiment met name voor staal gebruikt worden, is unieke identificatie onontbeerlijk.
In het Meusburger portaal vindt u alles rondom uw matrijzen snel, makkelijk en centraal.
Met de M-Line lasapparaat GEVS 1000 wordt het repareren van caviteiten kinderspel. Het mobiele micro lasapparaat (TIG) is speciaal afgestemd op Meusburger materiaalsoorten en door zijn compacte constructie ideaal flexibel mobiel of op de werkplek te gebruiken.
Hoekaansluitingen in de matrijzenbouw moeten behoorlijk wat doorstaan, zoals hoge temperaturen, stevige belastingen en een goede doorstroming. Het aanbod van Meusburger is precies toegespitst op deze vereisten en biedt daarmee in de praktijk duidelijk meer veiligheid en een lange levensduur.
Lange levensduur, precisie en betrouwbare beschikbaarheid zijn belangrijke factoren bij de keuze van geleide-elementen. Bij Meusburger vindt u een ruim assortiment met hoogwaardige blokgeleidingen.
Van mechanische en hydraulische onderdelen tot elektrocomponenten voor de monitoring, bij ons vindt u de passende oplossingen voor de meest uiteenlopende ontvormingsvraagstukken.
24 van 87 worden getoond.
Log a.u.b. in om het document te openen.
Overzicht winkelwagen
Selecteer minstens 1 positie om het voorbeeld te laden.