Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Erodieren mit dem Passstiftsystem

Am Markt gibt es eine Vielzahl von Systemen um Elektrodenrohlinge auf den Elektrodenhalter zu spannen.

Werkstattbedarf

Die Auswahl des geeigneten Spannsystems, welches einfach zu bedienen und zudem kostengünstig sein sollte, gestaltet sich oft als große Herausforderung. Diese Anforderungen können mit dem Passstiftsystem optimal erfüllt werden, wodurch eine große Bandbreite an Anwendungen abgedeckt werden kann.

Im Vergleich zum Vierkantsystem ist der Materialverlust beim Passstiftsystem deutlich geringer und die Herstellung einfacher. In der Abbildung wird der Unterschied sehr deutlich dargestellt. Ein weiterer Vorteil stellt die bereits eingebrachte Verdrehsicherung dar. Diese ist durch zwei unterschiedliche Durchmesser in der Passbohrung realisiert. Bei größeren Abmessungen werden noch zwei zusätzliche Außengewinde für die Befestigung in den Rohling eingebracht.

Vergleich Passstiftsystem zu Vierkantsystem

Elektroden mit System- und Mehrfachbohrbild

Auch die Herstellung von Elektrodenrohlingen bindet wertvolle Ressourcen in der Produktion. Neben dem Personal werden außerdem Fräsmaschinen über längere Zeiträume blockiert. Hierfür existiert eine große Auswahl an Elektrodenrohlingen in Erodierkupfer oder drei unterschiedlichen Graphitqualitäten mit bereits eingebrachtem System- und Mehrfach-Bohrbild. Dadurch kann wertvolle Maschinenzeit bei der Bearbeitung der Elektrode eingespart werden.

Zu den Produkten

Elektrodenhalter

Die passenden Elektrodenhalter sind grundsätzlich aus Aluminium, Messing und Stahl für die unterschiedlichen Spannsysteme erhältlich. Beim Einsatz der Elektrodenhalter mit dem Vierkantsystem bietet es sich an einen Adapter zu verwenden.

Zu den Produkten

Unsere Produktempfehlungen



Kurzanleitung
Elektrode montieren bei Spannzapfen mit groSSer Spülbohrung
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version