Wir feiern 60 Jahre Meusburger. Das große Wachstum unseres Unternehmens während der letzten Jahrzehnte hat uns schnell erkennen lassen, dass jede Person spezielle Fähigkeiten und Talente hat, die wertvoll sind.
Samen met de WBA Werkzeugbau Akademie hebben we een enquête ontwikkeld en uitgevoerd. Het doel was een internationale marktbarometer tot stand te brengen met de actuele trends, ontwikkelingen en uitdagingen in onze branche. De resultaten van het onderzoek zijn nu beschikbaar.
De feestdagen staan voor de deur. Ook voor onze medewerkers betekent dit tijd doorbrengen met familie en vrienden. Om u te informeren over de Kerstperiode , vindt u hierbij onze openingstijden van eind december tot begin januari.
Nach intensiver Vorbereitungszeit ist es nun endlich so weit – das neue Meusburger Portal läuft parallel zur bisherigen Version. Damit erhalten Sie einen Einblick in das nächste Level der Meusburger Online-Welt. Mit wenigen Klicks ist das Portal für jede Zielgruppe einfach zu bedienen und führt Sie möglichst schnell und intuitiv zum Ziel.
Vrij naar het motto „alles uit één hand“ hebben we voor u niet alleen normdelen voor de temperatuur- en eindmonitoring, maar ook sensoren voor drukmeting in de caviteit in het assortiment. Hiermee houdt u de controle en verhoogt de kwaliteit van uw eindproduct.
Die innovative Ablängmaschine GMT 6000 ermöglicht eine effiziente Fertigbearbeitung von Auswerferstiften, Schneidstempeln sowie vielen weiteren Bauteilen. In nur einem Arbeitsgang wird das Werkstück mit Zugabe gekürzt und präzise auf die gewünschte Länge geschliffen. Die stabile Konstruktion der Maschine gewährleistet mit nur einer Einstellung exakte Längen- und Winkeltoleranzen, wiederholgenau und in gleichbleibender Qualität.
Binnenkort is het Pasen en hier in Oostenrijk verheugen de kleintjes zich al op gekleurde eieren die binnen of buiten worden verstopt. Aangezien per land en regio niet alleen de tradities, maar ook de feestdagen anders kunnen uitvallen, willen we u graag informeren over onze openingstijden in deze periode.
Bespaar uzelf de tijd en moeite om de diverse posities van uw bestelling toe te wijzen aan de bijbehorende project-, tekening- of stuklijstpositie en ontvang een uitgebreid productetiket met alle gegevens die voor u relevant zijn.
Damit Sie bei der Erstellung Ihres firmenspezifischen Pflichtenheftes nichts vergessen können, laden Sie noch heute unsere Vorlage herunter und überzeugen Sie sich selbst.
Sie benötigen ein praktisches Nachschlagwerk, um Formteilfehler optimal erkennen und beheben zu können? Unsere Zusammenarbeit mit dem SKZ Kunststoff-Zentrum in Würzburg macht es möglich!
Stücklisten als Tabelle speichern, per Mail verschicken und dann einfügen – das kann schon mal etwas länger dauern. Darum haben wir jetzt unsere digitalen Kataloge so weiterentwickelt, dass Sie mit nur wenigen Klicks Ihre Stücklisten importieren oder sogar direkt an Ihre Kollegen weitergeben können. Erfahren Sie mehr über die neuen Features.
Nutzen Sie unsere Tauschaktion: Beim Kauf eines neuen profiTEMP+ gewähren wir Ihnen einen „Austausch-Rabatt“, der von der Zonenzahl des Neuprodukts abhängig ist.
Wij zijn marktleider in de gereedschap- en matrijzenbouw en dat is geen toeval. Wij maken alle platen in Oostenrijk en ons magazijn belooft u continuïteit, ook in deze uitdagende tijden.
Schnelle Lieferung im Falle eines Notfalls − einer der vielen Vorteile, die uns als idealen Partner auszeichnen. Bisher galt dieses Argument hauptsächlich für Europa und China. Nun haben wir erfreuliche Neuigkeiten für unsere Geschäftspartner mit Sitz oder Niederlassungen in Mexiko und Indien.
Im Zeitraum von September bis zum Ende des Jahres 2021 werden wir unterschiedliche kostenlose Webinare anbieten. Erkundigen Sie sich in diesem Beitrag darüber, welche Themen wir in den nächsten Wochen behandeln werden.
Im Jahr 2010 wurde Meusburger China mit damals zwei Mitarbeitern gegründet.10 + 1 Jahre später wird im Unternehmen alles in Richtung der Optimierung unternommen. Aber was hat es mit dem 10 + 1 Jahre auf sich?
Eine standardisierte Farbtabelle für die 3D-CAD-Konstruktion im Werkzeug- und Formenbau erstellen? Die Zusammenarbeit mit dem VDWF und verschiedenen Kooperationspartnern hat dies ermöglicht.
Wir entwickeln seit mittlerweile über 10 Jahren innovative Lösungen für den Stanzwerkzeugbau. Doch wie kam es dazu, auch in diesem Bereich tätig zu werden? Wir werfen einen kurzen Blick in die Vergangenheit.
Im vierten Teil unserer Serie „Alles rund um die Gasdruckfeder" haben wir alle Informationen zum Thema Einbau und Wartung der Gasdruckfedern für Sie zusammengefasst. Zudem finden Sie noch wertvolle Tipps zur richtigen Lagerung.
Der Gasdruckfeder-Assistent steht im Zentrum des dritten Teils unserer Serie „Alles rund um die Gasdruckfeder“. Dank unseres Assistenten finden Sie ganz schnell und einfach die passende Gasdruckfeder für ihr Projekt.
Im zweiten Teil unserer Serie „Alles rund um die Gasdruckfeder“ erfahren Sie alles zu den unterschiedlichen Typen. Diese differenzieren sich im Aufbau und daraus resultierend auch in der Baugröße sowie Anfangskraft. Außerdem sind die Sicherheitseinrichtungen der Gasdruckfedern je nach Typ unterschiedlich ausgeführt.
Im ersten Teil unserer Serie „Alles rund um die Gasdruckfeder“ geht es um allgemeine Informationen, wie zum Beispiel die Frage nach den richtigen Einsatzgebieten oder den Unterschieden zu herkömmlichen Systemdruckfedern.
Mit dem Update im Bereich Formenbau präsentieren wir Ihnen unsere Neuerungen für den Konfigurator der FH-Heißkanalformen. Unter anderem konnten wir unser Düsensortiment und auch die Materialauswahl bei den Kunststoffen erheblich erweitern.
Die Biene zählt zu den wichtigsten Lebewesen in unserem Ökosystem. Ihr Aussterben hätte enorme Auswirkungen auf die Erde. Um dies zu verhindern, kann jeder einen Teil beitragen, und auch wir haben ein Zeichen gesetzt.
Is naast de goed gekozen O-ring is voor een optimale afdichting ook het aanbrengen van de juiste O-ring groef essentieel. In het derde deel van onze serie "O-ring – in perfecte vorm" laten wij u zien hoe u met onze O-ring groeffrezen tijd bespaart bij het frezen en tegelijkertijd de kwaliteit van de O-ring groef verbeteren kunt.
Op het gebied van de spanelementen wordt het assortiment aangevuld met een versterkte versie naast de standaard horizontale. De HWS 201 spanelementen zijn robuuster en de componenten kunnen worden vastgeklemd met hogere houdkrachten. Ze zijn daarom bijzonder geschikt voor snel spannen in serieproductie.
In het eerste deel informeren wij u over de verschillende soorten afdichtingen, de inbouwmogelijkheden en de materialen van O-ringen speciaal voor de matrijzenbouw.
Vooral bij spuitgietmatrijzen met een middelmatig spuitgewicht wordt het verkorten van de doorlooptijd en de optimalisering van de kosten steeds belangrijker. Bovendien is een vlekkeloos kwaliteitsoppervlak bij spuitgietelementen vaak een vereiste. Het staal 1.2738 TSHH heeft zich voor dit doel al lang bewezen op de markt. Met name voor automotive, maar ook op het gebied van consumptiegoederen wordt dit staal toegepast.
Beim kürzlich durchgeführten Produkt-Update konnten wir im Bereich unserer Platten und Stäbe das Sortiment um über 1.300 Abmessungen erweitern. Neben den zahlreichen Erweiterungen wurden bei den Materialqualitäten 1.1730, 1.2085 und 1.2312 erstmals über 300 gerade Stärken eingeführt.
Gerade in der aktuellen Zeit ist es besonders wichtig, einen zuverlässigen Partner an seiner Seite zu haben, auf den man sich verlassen kann. Dank eines vollen Rohmateriallagers, dem größten zentralen Normalienlager sowie einem hohen Grad an Eigenfertigung in unserer Produktion ist sichergestellt, dass Sie alle benötigten Produkte weiterhin wie gewohnt bei uns bekommen.
In den Meusburger Shops steht Ihnen CADClick sowohl Online, als auch Offline als starke und beständige sowie stet innovative CAD-Anbindung zur Verfügung.
Entdecken Sie unser Sortiment an unterschiedlichen Federn, welches wir extra für Sie zusammengestellt haben. Sie finden hier Federn und Zubehör für den Einsatz bei sehr geringer bis zu extrem hoher Belastung - da ist sicher auch für Ihr Projekt die passende dabei.
Neben einem komplett neuen Look der Shops für Formenbau, Stanzwerkzeugbau sowie Maschinen- und Vorrichtungsbau führte das Update zum Jahreswechsel auch zu technischen Neuerungen. Speziell der Assistent für Stanzbiegegestelle und der Konfigurator für Heißkanalformen erhielten zusätzliche Funktionen. Überzeugen Sie sich selbst von den Änderungen.
Das letzte Jahr hatte so einiges zu bieten: spannende Produktinnovationen, aufregende Events, weitreichende Änderungen im Unternehmen und viele tolle Treffen mit unseren Kunden. Vielen Dank!
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.