配置商品
在我们的配置器中配置特殊商品的第一步是定义所需的参数。为了便于操作,可修改的参数直接在尺寸图中定义。
正如我们的带倒角铜棒电极 V 91371 所示,您可以在下拉菜单 1中选择所需的值。您还可以在输入框 2 中输入指定范围内的数值。“技术值” 表 3 显示了商品的所有重要尺寸。点击按钮 4 完成配置。

现在您可以在配置器右侧看到所配置商品的计算价格。请参阅 产品详情页上的常见问题。您可以随时更改数量 5。详细信息 6 概括了您当前的商品设置。您可以随时更改左侧的配置商品 7。然后点击按钮 8 更新配置。现在您可以将项目添加到购物车 9 或零件清单 10 中。另请参阅我们关于 购物车和 完成过程的常见问题。

板材配置器
在步第1步中,选择要配置的版材类别 1。

接下来,输入所需的板材尺寸,并在材料选择向导3的帮助下选择合适的材料 2 。

然后选择所需的板材款型 4。图形和说明可帮助您识别不同的款型 5。由于您在前面步骤中的设置,某些选项可能无法选择。表格还显示了各种款型的最大值 6。如果您需要目前无法选择的款型,您可以随时返回之前的步骤修改设置。完成此步骤后,您就可以使用相应的按钮 7 完成配置。如果还想进一步设置,请点击 “下一步 ”按钮 8 进入下一步。

您可以选择调整所需模板的公差:仅可修改最小公差 9,最大公差将根据您的修改自动调整。使用按钮 10 重置修改并返回预设值。

在此步骤中,您可以选择去毛刺或带倒角 11 来定义所需的边缘类型。如果选择后者,则可以毫米为单位标明倒角的大小 12。

您可以在最后一步进行其他设置,例如关于横向螺纹的设置 13。点击按钮 14 完成配置。

现在您可以在配置器右侧看到所配置模板的计算价格。默认情况下,计算的是 1 块板材的价格,但您可以随时更改数量 15。要计算新数量的价格,请点击 “更改数量 ”按钮 16。

配置器左侧显示您当前的所有模板设置 17。如果您想更改这些设置,请单击相应步骤 18 并根据需要修改数值。然后点击按钮 19 更新配置。如果您配置的模板我们无法标明价格,请向我们发送相应询价。现在您可以将项目添加到购物车 20 或零件清单 21 中。另请参阅我们关于 购物车和 完成过程的常见问题。

重置配置器
我们的配置器提供多个选项来重置配置商品。这些选项在所有 Meusburger 配置器中的工作方式相同:要重置配置,请单击按钮 1。
如果您在启动配置器时并没有选择商品,则单击按钮 2将重置配置器中的所有设置。
不过,如果您是通过某个商品(例如购物车中的商品)启动配置器的,您可以只重置当前更改 3 或重置所有设置 4。
注塑模架向导
要启动注塑模架向导,请先选择所需的模具尺寸 1。您还将在此初步步骤中找到匹配文件 2。点击 “开始向导 ”3 开始组装模架。

在步骤 1(“注塑模架”)中,您可以通过选择定模 4、第三块型腔板 5(如需要)和动 模 6 来定义所需的模架。如果将鼠标移至图像上,将显示更多信息 7。左侧将显示当前装配的图形 8。

在步骤 2(“模具元件”)中,左上角的图形中用青绿色标出了您当前配置的层。您已选择的模板以灰色标出,而跳过的模板则保持白色。使用箭头在层之间转换 9。已完成选择的层会以相应的图标标出。您还可以查看自己选择的模板 10。在每层下方,您会看到该层所有可用模板的清单 11。右侧的图库显示模板名称、尺寸图和产品图片 12。如果您已登录,将鼠标移至商品表 13 中的青绿色圆点上,就会看到商品的供应情况和价格 14。您还可以在预钻孔板和非钻孔板之间轻松切换 15 并指定数量 16。点击 “选择并下一步 ”17 将模板添加到您的选择中18。这也将直接引导您进入下一级。
步骤 2 中的概述页面与我们的 产品详情页面非常相似,因此也请参阅我们有关这方面的常见问题。

在第 3 步(“组件”)中,向导会显示一个列表,其中包含根据您的选择自动计算出的合适组件 19。您可以定制组件并设置偏好,例如导柱的位置 20。使用复选框选择要添加到模架 21 的组件,然后点击按钮 22 完成添加。您选择的部件将显示在 “您的选择 ”区域。点击按钮 23 进入最后一步。

在第 4 步(“总结”),您为模架定义的所有品目都会列在右侧 24,而左侧则显示模架的图形25。您可以点击 “CAD 视图 ”26 访问模架的 3D 模型。该模型已将您选择的部件显示在正确的位置上,并可通过按钮 27 导出。将注塑模架添加到购物车 28 或零件清单 29 中。还请参阅我们的常见问题:CAD 导出、 购物车和 零件清单。

组装注塑模架
重要信息以及我们的板材目录请参见所列文件 1。要开始组装,必须首先指定所需的模具尺寸 2。您可以随时使用按钮 3 重新定义您的选择。然后点击 “显示模板 ”按钮 4。

现在您已进入注塑模架产品详情页面。左侧列出了所选尺寸的所有模具元件(如 “固定板 | 定模”、“衬板 | 定模 ”等) 5.

在商品列表的帮助下,您可以概览所选产品的型号。如果您已登录,将鼠标移至青绿色圆点 6 上,您就会看到商品的可用性和价格 7。

点击青绿色圆点 8 选择产品。然后,数值会自动输入 “定义产品 ”9。您还可以在预钻孔板和非钻孔板之间进行切换。

有些产品有很多型号,无法在一个页面上显示。您可以使用按钮在页面之间切换 10。您还可以使用按钮 11 放大表格,以便每页显示更多的型号。

使用筛选器,您可以缩小表格中的结果范围,以便只显示您需要的尺寸 12。

右侧是 “定义产品 ”区域 13。通过下拉列表 14 可以定义所需的板材。然后可将该商品添加到购物车 15 或零件清单 16 中。此外,还可以在此处导出 CAD 数据 17。请注意,您需要在购物车中为每个模具元件定义一个商品,以便在购物车中添加一个完整 的模架。

组装冲压模架
重要信息以及我们的板材目录请参见所列文件 1。要开始组装,您必须首先指定所需的冲压模架尺寸 2.您还可以选择定义所需的可用区域 3。您可以随时使用按钮 4 重新定义您的选择。然后点击 “显示模板 ”按钮 5。

现在您已进入冲压模架的产品详细信息页面。在左侧,您将看到所选尺寸的所有冲压模架元件(如 “固定板 | 上模板”、“导柱/导套支座 | 上模板 ”等)的列表 6。

在商品列表的帮助下,您可以概览所选产品的型号。如果您已登录,将鼠标移至青绿色圆点 7 上,您就会看到商品的可用性和价格 8。

点击青绿色圆点 9 选择产品。然后,数值会自动输入 “定义产品 ”10。您还可以在预钻孔板和非钻孔板之间进行切换。

有些产品有很多型号,无法在一个页面上显示。您可以使用按钮在页面之间切换 11。您还可以使用按钮 12 放大表格,以便每页显示更多的型号。

使用筛选器,您可以缩小表格中的结果范围,以便只显示您需要的尺寸 13。

右侧是 “定义产品 ”区域 14。通过下拉列表 15 可以定义所需的板材。然后可将该商品添加到购物车 16 或零件清单 17 中。此外,还可以在此处导出 CAD 数据 18。请注意,您需要为购物车中的每个冲压模架元件定义一个商品,才能将一个完整的冲压模架添加到购物车中。

冲压模架向导
在新的 Meusburger 门户网站中,您很快还将看到熟悉的冲压模架向导,通过它您可以轻松组合您的冲压模架。自动组件计算功能也将再次推出。一旦该功能可用,我们将立即通知您。