Ecco come prevenire eventuali perdite dei tubi di termoregolazione

I tubi di termoregolazione e i relativi raccordi devono essere selezionati ed installati accuratamente. Qui puoi scoprire come evitare di danneggiare i tubi di termoregolazione e ricevere da noi preziosi consigli su come utilizzarli correttamente.

Quali sono le conseguenze di tubi di termoregolazione difettosi?

Dei tubi di termoregolazione danneggiati non sono un problema da poco. Possono comportare lavori di pulizia dispendiosi in termini di tempo, interruzioni della produzione e/o mettere a rischio la sicurezza dei dipendenti.

Possibili cause di danni ai tubi di termoregolazione

  • Montaggio difettoso
  • Posizionamento scorretto dei tubi di termoregolazione
  • I tubi di termoregolazione sfregano su altri componenti durante il movimento di chiusura
  • Usura per schiacciamento dovuta alla scelta di tubi troppo corti
  • Ispezione assente o poco frequente

Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.
Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.

Come puoi evitare danni e perdite dei tubi di termoregolazione?

Abbiamo riassunto qui gli aspetti più importanti da considerare sia quando si progetta un portastampo sia durante l’utilizzo a lungo termine dei tubi ti termoregolazione:

Selezione corretta

La selezione corretta dei tubi di termoregolazione e dei rispettivi raccordi è decisiva per un funzionamento a prova di errore e per la sicurezza personale. È necessario prestare particolare attenzione al rispettivo campo di applicazione e alle temperature massime consentite.

Vai alla gamma di prodotti

Progettazione costruttiva

Per quanto possibile, già in fase di progettazione è fondamentale considerare la migliore disposizione possibile dei tubi di termoregolazione. In questo modo, già in fase di progettazione è possibile evitare raggi di curvatura troppo piccoli o tubi che sfregano. Il valore “R min.” indica il raggio minimo che deve essere mantenuto per un utilizzo ottimale dei tubi di termoregolazione. Queste informazioni sono riportate su tutti i tubi di termoregolazione della nostra gamma.

Montaggio professionale

Le perdite si verificano spesso mentre il raccordo e il tubo vengono collegati. Una possibile causa è il montaggio scorretto. Un montaggio corretto è quindi fondamentale per evitare guasti.

Esistono due diversi metodi di installazione:

Montaggio senza fascette/boccole

Il sistema ad innesto rapido è ideale per il montaggio senza fascette/boccole. Grazie alla forma dei portagomma rapidi e alla speciale costruzione del tubo ad innesto rapido, non sono necessari altre fascette o connettori a pressione per il montaggio.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png

Importante: il montaggio senza fascette/boccole è possibile solo con il tubo ad innesto rapido e il raccordo rapido. Tutti gli altri tubi e raccordi devono essere fissati ulteriormente.

Per inserire il tubo nel portagomma è necessaria una forza maggiore. Per questo motivo, si consiglia l’utilizzo del dispositivo di montaggio per tubo flessibile E 21990.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png

Montaggio con fascette/boccole

Con i normali portagomma, il montaggio può essere effettuato sia con fascetta serratubo che con connettori a pressione.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2190-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2192-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png

Per il montaggio è importante utilizzare gli utensili appropriati.

Ispezione regolare

Prima della messa in funzione dello stampo per iniezione, è necessario verificare attentamente la corretta posa dei tubi di termoregolazione. Inoltre, è fondamentale effettuare un’ispezione regolare durante il processo produttivo; si consiglia di effettuare un’ispezione visiva dopo ogni messa a punto dello stampo o almeno una volta alla settimana.

È bene considerare i seguenti punti:

  • Controllare che i tubi non siano danneggiati, incrinati o usurati
  • Controllare che i tubi più vecchi siano sufficientemente elastici e, se necessario, sostituirli
  • Controllare l’integrità dei raccordi
  • Controllare la libertà di movimento dei tubi (cercare eventuali segni di abrasione)
  • Non piegare i tubi nell’area del portagomma o nel raggio di curvatura dei tubi

Nel caso in cui si verifichi una perdita, è necessario reagire il più rapidamente possibile per evitare fermi macchina.

Il nostro consiglio per una rapida riparazione:

Per riparazioni rapide, la Meusburger offre raccordi portagomma doppi (E 2069) o raccordi portagomma (E 2068, E 20685) ) e raccordi rapidi (es. E 2200). In questo modo, il tubo esistente può essere riparato sul posto.

Perché l’utilizzo corretto dei tubi di termoregolazione è così importante?

Non si tratta solo di evitare tempi di fermo, ma anche di garantire la sicurezza sul lavoro, e prevenire così eventuali infortuni. Oltre alla corretta selezione dei componenti e al montaggio professionale con gli strumenti appropriati, consigliamo l’utilizzo di raccordi rapidi di sicurezza a bloccaggio automatico (ad es. E 22206), particolarmente adatti per le alte temperature.

Disponibilità

In caso di guasto, è importante che la produzione possa essere riavviata rapidamente. Se non disponete del pezzo di ricambio, la Meusburger te lo fornirà immediatamente dal magazzino di normalizzati più grande del mondo.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.