Como evitar fugas nas mangueiras de refrigeração

As mangueiras de refrigeração e os acoplamentos rápidos correspondentes devem ser cuidadosamente selecionados e instalados. Aqui poderá descobrir como evitar falhas nas mangueiras e obter sugestões valiosas para manejá-las.

Quais são as consequências de mangueiras de refrigeração defeituosas?

As mangueiras de refrigeração danificadas são mais do que apenas um incómodo. Podem resultar em trabalhos de limpeza demorados, interrupções na produção e/ou riscos para a segurança dos trabalhadores.

Possíveis causas de danos nas mangueiras de refrigeração

  • Instalação incorreta
  • A instalação das mangueiras de refrigeração não foi planeada com o devido cuidado
  • Desgaste das mangueiras de refrigeração em outros componentes durante o movimento de fecho
  • Flexão durante a prensagem devido a mangueiras demasiado curtas
  • Falta de controlo ou controlo irregular

Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.
Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.

Como é que se evitam danos e fugas nas mangueiras?

Reunimos aqui os aspetos mais importantes que deve ter em consideração tanto ao planear uma estrutura de moldagem como durante a utilização prolongada de mangueiras de regulação de refrigeração:

Seleção correta

A seleção correta das mangueiras de refrigeração e dos acoplamentos rápidos adequados é crucial para a segurança pessoal e contra falhas. Neste caso, é necessário ter especial atenção ao respetivo campo de aplicação e às temperaturas máximas permitidas.

Para a gama

Dimensionamento construtivo

Na medida do possível, deve-se considerar, já na fase de dimensionamento, a melhor disposição possível para os acessórios de controlo de temperatura. Os raios de curvatura demasiado pequenos ou a fricção das mangueiras podem assim ser evitados já na fase de planeamento. O valor “R min.” especifica o raio mínimo que deve ser mantido para uma utilização ideal das mangueiras de refrigeração. Encontrará esta informação em todas as mangueiras de refrigeração da nossa gama.

Instalação profissional

É frequente ocorrerem fugas ao ligar o acoplamento rápido e a mangueira. Uma possível causa para isso é uma instalação incorreta. A instalação correta é, portanto, essencial para evitar falhas.

Existem dois métodos de instalação diferentes:

Instalação sem abraçadeiras/casquilhos

O sistema de encaixe rápido é ideal para a instalação sem abraçadeiras/casquilhos. Devido à forma dos conetores e à estrutura especial da mangueira com sistema PL, não são necessárias para a instalação abraçadeiras ou casquilhos para prensar mangueiras adicionais.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png

Importante: A instalação sem abraçadeiras/casquilhos só é possível com a mangueira com sistema PL e o acoplamento rápido. Todas as outras mangueiras e acoplamentos rápidos devem ser fixados adicionalmente.

É necessário um pouco mais de força para instalar a mangueira no conetor. Por este motivo, recomendamos a montagem de conectores E 21990.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png

Instalação com abraçadeiras/casquilhos

Os conetores normais podem ser instalados utilizando abraçadeiras ou casquilhos para prensar mangueiras.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2190-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2192-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png

É importante que sejam utilizadas as ferramentas de montagem adequadas.

Inspeção regular

A instalação correta das mangueiras de refrigeração tem de ser verificada cuidadosamente antes de colocar a ferramenta de molde de injeção em funcionamento. Para além disso, é importante realizar inspeções regulares ao longo do processo de produção – recomendamos uma inspeção visual após cada montagem da ferramenta ou, pelo menos, uma vez por semana.

Os seguintes pontos têm de ser considerados:

  • Verificar se as mangueiras apresentam sinais de danos, fissuras e abrasão
  • Verificar se as mangueiras mais antigas têm elasticidade suficiente e substituir se necessário
  • Verificar a integridade dos acoplamentos rápidos
  • Verificar a liberdade de movimento das mangueiras (verificar se há sinais de abrasão)
  • Verificar se há dobras na mangueira na zona do conetor ou no raio de curvatura

No entanto, se ocorrer uma fuga, é necessário reagir o mais rapidamente possível para evitar tempos de imobilização.

A nossa sugestão para reparações rápidas:

Para reparações rápidas, a Meusburger oferece conectores duplos (E 2069) ou conetores intermédios (E 2068, E 20685) e acoplamentos rápidos (por exemplo, E 2200). Isto significa que a mangueira existente pode ser reparada rapidamente no local.

Porque é tão importante o manuseamento correto das mangueiras de refrigeração?

Não se trata apenas de evitar perdas de produção, mas também de garantir a segurança no trabalho, para evitar acidentes. Para além da seleção correta das peças e da instalação profissional com as ferramentas adequadas, recomenda-se, especialmente em altas temperaturas, o uso de acoplamentos rápidos com autobloqueio (por exemplo, E 22206).

Disponibilidade

Em caso de avaria, é importante que a produção possa ser reiniciada rapidamente. Se uma peça de substituição não estiver disponível, a Meusburger entrega imediatamente a partir do maior armazém de peças normalizadas do mundo.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.