Cómo evitar fugas en mangueras de regulación de la temperatura

Las mangueras de refrigeración o de regulación de la temperatura y los enchufes asociados deben seleccionarse e instalarse con cuidado. Aquí encontrará información sobre cómo evitar defectos en las mangueras y recibirá valiosos consejos sobre cómo manejarlas correctamente.

¿Cuáles son las consecuencias de usar mangueras defectuosas?

Las mangueras dañadas son más que una simple molestia; pueden conllevar demoras por las largas tareas de limpieza, dar lugar a paradas en la producción o poner en peligro la seguridad del personal.

Posibles causas de los daños en mangueras

  • Montaje defectuoso
  • Disposición mal planificada
  • Roce con otros componentes durante el movimiento de cierre
  • Dobleces durante el prensado si son cortas
  • Falta de inspección o de regularidad en las inspecciones

Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.
Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.

¿Cómo evitar daños y fugas?

Aquí le resumimos los aspectos más importantes que debe tener en cuenta tanto en el momento de diseñar un portamoldes como, a largo plazo, al usar las mangueras:

Selección adecuada

La selección de las mangueras de regulación de la temperatura y de los enchufes adecuados es un factor decisivo para un funcionamiento a prueba de fallos y para la seguridad personal. Debe prestarse una especial atención a su ámbito de aplicación y a las temperaturas máximas que admiten.

Ir a la gama

Diseño constructivo

En la medida de lo posible, ya en la fase de diseño debe planificarse la mejor manera de colocar los elementos de regulación de la temperatura. Así pueden evitarse radios de curvatura demasiado pequeños o roces en las mangueras. El valor «R min» indica el radio mínimo que debe mantenerse para un uso óptimo de las mangueras. Encontrará este dato en todas las mangueras de refrigeración o regulación de temperatura de nuestra gama.

Montaje profesional

A menudo se producen fugas al conectar el enchufe con la manguera. Una de las posibles causas es un montaje incorrecto. Por tanto, la correcta instalación es la base para evitar fallos.

Se pueden montar de dos formas diferentes:

Montaje sin abrazaderas/casquillos

Para esta variante de montaje, el sistema de conexión rápida es el más apropiado. La forma de las boquillas de conexión rápida y la estructura especial de la manguera de conexión rápida permite prescindir de abrazaderas o casquillos de prensado adicionales.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png

Atención: El montaje sin abrazaderas o casquillos solo es posible con mangueras y enchufes de conexión rápida. El resto de mangueras y enchufes deben fijarse por separado.

Para encajar la manguera en la boquilla se necesita algo más de fuerza. Por eso le recomendamos que se ayude del sistema de montaje de adaptadores en mangueras E 21990.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png

Montaje con abrazaderas/casquillos

En el caso de las boquillas normales, el montaje puede llevarse a cabo o bien con abrazaderas o bien con casquillos de prensado.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2190-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2192-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png

Es importante que se utilicen herramientas de montaje adecuadas.

Inspección periódica

Antes de poner en marcha el molde de inyección, debe comprobarse la disposición de las mangueras de regulación de la temperatura. Además, es importante realizar una inspección periódica durante la producción; recomendamos una inspección visual después de cada puesta a punto del molde o al menos una vez a la semana.

Durante la inspección compruebe los siguientes puntos:

  • que la manguera no tenga daños, grietas o zonas rozadas,
  • que las mangueras antiguas sigan siendo suficientemente elásticas, sustitúyalas en caso contrario,
  • que los enchufes estén completos,
  • que las mangueras tengan espacio suficiente (busque signos de abrasión),
  • que no haya dobleces en la zona de la boquilla o en el radio de curvatura.

Si, a pesar de todas estas comprobaciones, se produce una fuga, hay que reaccionar lo más rápido posible para evitar periodos de inactividad.

Nuestra recomendación para reparaciones rápidas:

Para reparaciones rápidas, Meusburger ofrece boquillas dobles (E 2069) o racores con boquilla (E 2068 y E 20685) y enchufes (como el E 2200). Con estos artículos puede reparar in situ las mangueras de inmediato.

¿Por qué es tan importante manejar correctamente las mangueras?

No se trata solo de evitar paradas de producción, sino también de garantizar la seguridad operativa para evitar lesiones. Además de una correcta selección de las piezas y un montaje profesional con las herramientas adecuadas, se recomienda el uso de enchufes de seguridad de cierre automático (por ejemplo: E 22206), especialmente a altas temperaturas.

Disponibilidad

Cuando se para la producción, lo primordial es que pueda reanudarse rápidamente. Si no dispone de alguna de las piezas recambio, Meusburger se la envía de inmediato desde el almacén de elementos normalizados más grande del mundo.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.