Reparaturen leicht gemacht mit dem M‑Line Welder

Mit dem M-Line Welder GEVS 1000 wird die Reparatur von Kavitäten zum Kinderspiel. Das mobile Mikroschweißgerät (WIG) wurde speziell auf die Meusburger Werkstoffe abgestimmt und eignet sich dank seiner kompakten Bauweise ideal für einen flexiblen Einsatz entweder mobil oder am Arbeitsplatz.

Schnelle Reparatur am Arbeitsplatz und unterwegs

Der M-Line Welder GEVS 1000 überzeugt durch seine hohe Flexibilität und lässt sich für ein breites Spektrum an Reparaturanforderungen und Materialien einsetzen. Er trägt wesentlich zur Kostenersparnis bei, da er Ausschuss reduziert und die Lebensdauer von Werkzeugen verlängert. Gleichzeitig ermöglicht er durch schnelle und effiziente Reparaturen im eigenen Betrieb eine signifikante Zeitersparnis.

 

Vorteile im Überblick

  • Aufgrund des kompakten Designs auch mobil einsetzbar
  • Einfache Werkstoffauswahl dank intuitivem Bedienfeld
  • Sprachunabhängige Steuerung durch intuitive Symbole
  • Mithilfe des optionalen Mikroskops gut geschützt bis ins kleinste Detail arbeiten

Passende Produkte

GEVS 1500 Schweißelektroden, M-Line Welder Produkt Einzelbild
Schweißelektroden, M-Line Welder
GEVS 2900 Schweißdrahtzuführer, M-Line Welder Produkt Einzelbild
Schweißdrahtzuführer, M-Line Welder
GEVS 3000 Schweißmikroskop, mit Gelenkarm Produkt Einzelbild
Schweißmikroskop, mit Gelenkarm
GEVS 3500 Schweißschutzhelm, mit Bluetooth Produkt Einzelbild
Schweißschutzhelm, mit Bluetooth
GEVS 4000 Durchflussregler, M-Line Welder Produkt Einzelbild
Durchflussregler, M-Line Welder
GEZS 1000 Schweißdraht Produkt Einzelbild
GEZS 1000
  • Herbstaktion
  • Erweitert
  • Schweißdraht
    ASA 1500 Schweißerschutzbrille, uvex i-5 Produkt Einzelbild
    ASA 1500
  • Herbstaktion
  • Schweißerschutzbrille, uvex i-5

    Sicher und komfortabel

    Der Schweißschutzhelm GEVS 3500 ist die ideale Ergänzung für Ihre persönliche Schutzausrüstung. Er koppelt sich drahtlos mit dem M-Line Welder über Bluetooth und sorgt dank signalgesteuertem Blendschutz für optimale Abdunkelung bei jedem Lichtbogen. Für herkömmliche WIG-Geräte kann einfach auf den Sensor-Automatikmodus umgeschaltet werden. Plug & Play macht ihn sofort einsatzbereit.

    Mehr über den M-Line Welder im Video erfahren

    So funktioniert der M-Line Welder GEVS 1000

    1

    Gerät starten

    Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Betriebsanleitung vollständig gelesen wurde und alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Diese Kenntnisse werden am Gerät bestätigt. Erst nach dieser Bestätigung gilt der M-Line Welder als betriebsbereit und kann sicher verwendet werden.

    2

    Einstellungen vornehmen

    Die Bedienung des M-Line Welder erfolgt über den Dreh-Drück-Regler, der eine einfache und intuitive Steuerung ermöglicht. Zuerst werden die Materialart und die Geometrie entsprechend ausgewählt. Außerdem können Mikroskopbeleuchtung, Shutter-Test und Gaszufuhr eingestellt werden. Für den Schweißvorgang stehen drei Taktungsstufen zur Verfügung.

    3

    Schweißvorgang starten

    Nach der Konfiguration kann der Schweißvorgang gestartet werden. Die Elektrode lässt sich bei Bedarf schnell und einfach nachschleifen. Dadurch bleibt die Lichtbogenstabilität erhalten und präzises Schweißen ist jederzeit gewährleistet.

    Hinweis: Das Gerät verfügt über einen Standby-Modus. Nach dem Wiederinbetriebnehmen müssen die Sicherheitsmaßnahmen erneut bestätigt werden, bevor das Gerät verwendet werden kann.

    1

    Gerät starten

    Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Betriebsanleitung vollständig gelesen wurde und alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Diese Kenntnisse werden am Gerät bestätigt. Erst nach dieser Bestätigung gilt der M-Line Welder als betriebsbereit und kann sicher verwendet werden.

    2

    Einstellungen vornehmen

    Die Bedienung des M-Line Welder erfolgt über den Dreh-Drück-Regler, der eine einfache und intuitive Steuerung ermöglicht. Zuerst werden die Materialart und die Geometrie entsprechend ausgewählt. Außerdem können Mikroskopbeleuchtung, Shutter-Test und Gaszufuhr eingestellt werden. Für den Schweißvorgang stehen drei Taktungsstufen zur Verfügung.

    3

    Schweißvorgang starten

    Nach der Konfiguration kann der Schweißvorgang gestartet werden. Die Elektrode lässt sich bei Bedarf schnell und einfach nachschleifen. Dadurch bleibt die Lichtbogenstabilität erhalten und präzises Schweißen ist jederzeit gewährleistet.

    Hinweis: Das Gerät verfügt über einen Standby-Modus. Nach dem Wiederinbetriebnehmen müssen die Sicherheitsmaßnahmen erneut bestätigt werden, bevor das Gerät verwendet werden kann.

    1

    Gerät starten

    Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt sein, dass die Betriebsanleitung vollständig gelesen wurde und alle vorgeschriebenen Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt sind. Diese Kenntnisse werden am Gerät bestätigt. Erst nach dieser Bestätigung gilt der M-Line Welder als betriebsbereit und kann sicher verwendet werden.

    2

    Einstellungen vornehmen

    Die Bedienung des M-Line Welder erfolgt über den Dreh-Drück-Regler, der eine einfache und intuitive Steuerung ermöglicht. Zuerst werden die Materialart und die Geometrie entsprechend ausgewählt. Außerdem können Mikroskopbeleuchtung, Shutter-Test und Gaszufuhr eingestellt werden. Für den Schweißvorgang stehen drei Taktungsstufen zur Verfügung.

    3

    Schweißvorgang starten

    Nach der Konfiguration kann der Schweißvorgang gestartet werden. Die Elektrode lässt sich bei Bedarf schnell und einfach nachschleifen. Dadurch bleibt die Lichtbogenstabilität erhalten und präzises Schweißen ist jederzeit gewährleistet.

    Hinweis: Das Gerät verfügt über einen Standby-Modus. Nach dem Wiederinbetriebnehmen müssen die Sicherheitsmaßnahmen erneut bestätigt werden, bevor das Gerät verwendet werden kann.

    Auch im Set erhältlich

    Im Set mit dem passenden Schweißmikroskop und dem inkludierten Elektrodenschleifer haben Sie alles, was Sie für präzise und schnelle Reparaturen benötigen.

    Diese Themen könnten Sie auch interessieren
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
    Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.