Easy repairs with the M-Line welder

Repairing cavities is child’s play with the M-Line welder GEVS 1000. The mobile micro welding machine (TIG) is specially adapted to Meusburger materials and can be flexibly used at your workstation or on the go thanks to its compact design.

Fast repairs at your workstation or on the go

The M-Line welder GEVS 1000 is very flexible and can be used for a wide range of repair requirements and materials. It helps to reduce the number of unusable parts and to increase the mould service life, thereby enabling significant cost savings. The use of the M-Line welder also leads to huge time savings, since it enables fast and efficient repair work on site.

Advantages at a glance

  • Mobile use possible thanks to compact design
  • Simple material selection thanks to intuitive operating panel
  • Language-independent control via intuitive symbols
  • Optional microscope for working on the smallest details

Matching products

GEVS 1500 Ηλεκτρόδια συγκόλλησης, συγκολλητής M-Line Εικόνα προϊόντος
Ηλεκτρόδια συγκόλλησης, συγκολλητής M-Line
GEVS 2900 Διάταξη οδήγησης σύρματος συγκόλλησης, συγκολλητής M-Line Εικόνα προϊόντος
Διάταξη οδήγησης σύρματος συγκόλλησης, συγκολλητής M-Line
GEVS 3000 Μικροσκόπιο συγκόλλησης, με αρθρωτό βραχίωνα Εικόνα προϊόντος
Μικροσκόπιο συγκόλλησης, με αρθρωτό βραχίωνα
GEVS 3500 Προστατευτικό κράνος συγκόλλησης, με Bluetooth Εικόνα προϊόντος
Προστατευτικό κράνος συγκόλλησης, με Bluetooth
GEVS 4000 Ρυθμιστής ροής, συγκολλητής M-Line Εικόνα προϊόντος
Ρυθμιστής ροής, συγκολλητής M-Line
GEZS 1000 Σύρμα συγκόλλησης Εικόνα προϊόντος
GEZS 1000
  • Φθινοπωρινέσ προσφορές
  • Διεύρηνση γκάμας
  • Σύρμα συγκόλλησης
    ASA 1500 Γυαλιά ασφάλειασ συγκόλλησης, uvex i-5 Εικόνα προϊόντος
    ASA 1500
  • Φθινοπωρινέσ προσφορές
  • Γυαλιά ασφάλειασ συγκόλλησης, uvex i-5

    Safe and comfortable

    The welding helmet GEVS 3500 is the ideal addition to your personal protective equipment. It establishes a wireless connection to the M-Line welder via Bluetooth and ensures optimum darkening against each arc via signal-controlled glare protection. For conventional TIG devices, you can simply switch to automatic sensor mode. The helmet can be used immediately thanks to its plug & play function.

    Learn more about the M-Line welder in the video

    How does the M-Line welder GEVS 1000 work?

    1

    Switching on the device

    Before putting the device into operation, make sure that you have read the complete user manual and implemented all required security measures. Confirm having done so on the device. The M-Line welder is only considered ready for operation and safe to use after this confirmation.

    2

    Adjusting the settings

    The M-Line welder is operated using a rotary-push controller, which enables simple and intuitive control. First, select the material and the geometry. You can also adjust the settings for microscope illumination, shutter tests and gas supply. There are three speed levels for the welding process.

    3

    Starting the welding process

    You can start welding after the configuration. If necessary, you can simply and swiftly regrind the electrode, thus maintaining arc stability and ensuring precise welding at all times.

    Note: the device has a standby mode. Upon exiting this mode, you have to confirm the security measures once again before being able to use the device.

    1

    Switching on the device

    Before putting the device into operation, make sure that you have read the complete user manual and implemented all required security measures. Confirm having done so on the device. The M-Line welder is only considered ready for operation and safe to use after this confirmation.

    2

    Adjusting the settings

    The M-Line welder is operated using a rotary-push controller, which enables simple and intuitive control. First, select the material and the geometry. You can also adjust the settings for microscope illumination, shutter tests and gas supply. There are three speed levels for the welding process.

    3

    Starting the welding process

    You can start welding after the configuration. If necessary, you can simply and swiftly regrind the electrode, thus maintaining arc stability and ensuring precise welding at all times.

    Note: the device has a standby mode. Upon exiting this mode, you have to confirm the security measures once again before being able to use the device.

    1

    Switching on the device

    Before putting the device into operation, make sure that you have read the complete user manual and implemented all required security measures. Confirm having done so on the device. The M-Line welder is only considered ready for operation and safe to use after this confirmation.

    2

    Adjusting the settings

    The M-Line welder is operated using a rotary-push controller, which enables simple and intuitive control. First, select the material and the geometry. You can also adjust the settings for microscope illumination, shutter tests and gas supply. There are three speed levels for the welding process.

    3

    Starting the welding process

    You can start welding after the configuration. If necessary, you can simply and swiftly regrind the electrode, thus maintaining arc stability and ensuring precise welding at all times.

    Note: the device has a standby mode. Upon exiting this mode, you have to confirm the security measures once again before being able to use the device.

    Also available as a set

    The set includes the matching welding microscope and an electrode grinder, so you are perfectly equipped for precise and swift repair works.

    You might also find these topics interesting
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
    Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.