Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Stel met een paar muisklikken een hot runner matrijs samen, met transparante prijsopgave!

Technische Prüfung der Heisskanalkomponenten

Standardisierte Heißkanalsysteme

Für die standardisierten Lösungen im Bereich Heißkanal kann wie gewohnt der FH-Konfigurator verwendet werden. Die eingegebenen Daten im Konfigurator befüllen automatisch ein Formular, welches in einem späteren Schritt optional zur Prüfung abgesendet werden kann.

Befindet sich im Warenkorb eine FH 63 Verteilerplatte oder ein EH 6000 Heißkanalverteiler, dann wird über dem bisher bereits vorhandenen Button "Anfrage versenden..." zusätzlich eine Schaltfläche "Technische Prüfung der Heißkanalkomponenten" angezeigt. Bei einem Klick auf diesen neuen Button im Warenkorb wird das Formular befüllt sowie eine E-Mail generiert, die wichtige Informationen enthält und zur Überprüfung an den FH-Support gesendet werden kann.

Testen Sie unseren FH-Konfigurator

Über den rechts dargestellten Button öffnet sich das Formular mit bereits ausgefüllten Daten. Weitere notwendige Felder müssen noch vervollständigt werden und im Anschluss kann über die Schaltfläche "Absenden" das E-Mail mit den untenstehenden Informationen versendet werden.

In der E-Mail enthaltene Informationen

  • Im Formular eingegebene Daten
  • Warenkorb als formatierte Liste (wie Bestell-E-Mail)
  • XML-Datei des Warenkorbes
  • Weitere Anhänge wie 3D-Daten etc., falls vorhanden

Kundenspezifische Heißkanaltechnik

Das erwähnte Formular für die Prüfung der Heißkanalkomponenten kann zusätzlich auch für kundenindividuelle Projekte verwendet werden. In der Produktkategorie FH-Heißkanalformen öffnet sich im Shop durch einen Klick auf die links abgebildete Schaltfläche die Maske zur manuellen Eingabe der notwendigen Daten. Die Schaltfläche "Technische Prüfung der Heißkanalkomponenten" befindet sich im Shop direkt über dem bereits gewohnten Button für den Konfigurator für Heißkanalformen.

Zum Formular

Das geöffnete Formular beinhaltet Felder, die gelb hinterlegt sind. Diese Pflichtfelder müssen auf jeden Fall ausgefüllt werden, um ein Absenden des Formulars zu ermöglichen. Im unteren Bereich der Maske besteht zudem die Möglichkeit diverse Notizen oder Hinweise zu ergänzen, die bei einer Prüfung relevant sein könnten. Abschließend können noch Anhänge hinzugefügt werden, die dem FH-Support noch zur Verfügung gestellt werden möchten. Nachdem alle notwendigen und relevanten Daten eingefügt wurden, kann das E-Mail über die Schaltfläche "Absenden" generiert und versendet werden. Das Support-Team meldet sich innerhalb kürzester Zeit.
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version