- Para termoplásticos no reforzados, cabe esperar un vestigio de aproximadamente 0,5 x el diámetro de entrada.
Para termoplásticos reforzados/rellenos, cabe esperar un vestigio de aproximadamente 1 x el diámetro de entrada. - No se puede concretar la duración o el número ciclos necesarios para un cambio de color aceptable, ya que depende de varios factores. El sistema está para optimizar el proceso de cambio de color. Para el llenado inicial del sistema de cámara caliente, recomendamos que elija un material natural sin aditivos.
- Para el tipo de material que se va a reforzar, recomendamos utilizar un tapón aislante.
- Para el termoplástico que se va a procesar, todos los componentes de la cámara caliente que transportan la masa fundida están fabricados en acero para herramientas resistente a la corrosión y a los ácidos.
- Para el termoplástico que se va a procesar, no se pueden descartar defectos estéticos en la zona del punto de inyección y en la opuesta.
- Una unidad de inyección de inmersión debe estar en contacto con el plástico.
- El cálculo se basa en los conocimientos técnicos de los que disponemos actualmente, la experiencia que hemos adquirido y los documentos recibidos. Proporcionamos información y recomendaciones según nuestro conocimiento, pero no son vinculantes ni asumimos responsabilidad alguna por ellas. No eximen al cliente de realizar sus propias pruebas y ensayos para determinar la idoneidad para el fin previsto. El cumplimiento de los derechos de propiedad y de la normativa aplicable es responsabilidad del cliente.
- El sistema de cámara caliente se suministra totalmente cableado y canalizado. La disposición de los conectores y la asignación de los pines corresponde a las especificaciones que se nos han facilitado y que usted ha confirmado.
- El sistema de cámara caliente se suministra completamente cableado y listo para enchufar. La disposición de los conectores y la asignación de los pines corresponde a las especificaciones que se nos han facilitado y que usted ha confirmado.
- Para el termoplástico que se va a procesar, hay que contar con una mayor temperatura de arranque y, posiblemente, con una mayor temperatura de proceso (en las boquillas de cámara caliente en la zona de inyección). Estas temperaturas pueden diferir de las especificaciones del fabricante de la materia prima.
- Recomendamos procurar una regulación de la temperatura suficiente en la zona de entrada (punto de inyección), preferiblemente en todo el perímetro. También debe asegurarse una buena regulación de la temperatura en la zona opuesta al punto de inyección.
- Para este plástico, recomendamos un sistema de obturación por aguja. Si así lo desea, podemos ofrecerle también un sistema de entrada directa. No obstante, es posible que el vestigio o resto sea mayor o que la separación no sea tan limpia.
- No se puede descartar una diferencia de llenado de las boquillas individuales con una desviación aproximada del 5 al 10 % respecto a la media. Si se da el caso, debe compensarse utilizando diferentes temperaturas de boquilla.
- Al instalar las boquillas de cámara caliente en vertical (dirección de inyección hacia abajo) podría producirse babeo o podrían formarse hilos. Para esta aplicación, recomendamos que opte por un sistema de obturación por aguja.