Passo dopo passo alla lucidatura speculare

La lucidatura speculare conferisce alle superfici un aspetto imponente, migliorando allo stesso tempo le caratteristiche funzionali dei componenti. Tuttavia, per ottenere una tale lucidatura sono necessarie abilità e precisione. In queste istruzioni passo per passo presentiamo un metodo collaudato e affidabile per la lucidatura speculare dell’acciaio 1.2343 ESU con una durezza di 54 HRC.

Vengono utilizzati i seguenti strumenti:

1° passo – Prelavorazione

In primo luogo, il componente viene valutato attentamente: come è stata prelavorata la superficie? È stata fresata, rettificata o erosa? Questo determina la selezione della pietra abrasiva adatta e della grana appropriata. In questo esempio, la superficie è stata rettificata, quindi iniziamo con una pietra abrasiva a grana 320. Per ottenere prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare un fluido da taglio.

2° passo – Lucidatura longitudinale concorde al senso di estrazione

Per ottenere una lucidatura speculare, è necessaria anche una lucidatura longitudinale concorde al senso di estrazione. Questa viene utilizzata principalmente per parti tecniche, per rimuovere tracce di lavorazione e migliorare lo sformo. Nell’esempio, si passa alla grana 400 e poi alla grana 600. Per ottenere questo risultato, è necessario utilizzare sempre il metodo di rettifica planetare.

Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge
Strichpolitur einer Oberfläche mit 600er-Polierstein. Im Hintergrund weitere Polierwerkzeuge

Se la lucidatura longitudinale concorde al senso di estrazione è l’ultima fase, il ritocco viene effettuato con carta abrasiva a base di acqua; altrimenti questa fase può essere saltata.

3° passo – Prima lucidatura con pasta diamantata

Ora utilizziamo una pasta diamantata con una grana di 9 μ. La scelta della pasta giusta dipende dal materiale e dalla sua durezza. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili nel portale. Per l’applicazione della pasta, utilizzare un set per lappatura ed una lima pneumatica con corsa a pendolo o lineare. Se la pasta è troppo secca, un po’ di diluente può aiutare.

Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste
Person poliert Oberfläche mit Diamantpaste

4° passo – Lavori di rettifica fine con pasta diamantata

La superficie viene poi ulteriormente rifinita con una pasta diamantata con una grana di 6-μ ed un legno per lappatura morbido. Anche in questo caso si utilizza il processo di rettifica planetare, ruotando il pezzo di 90° dopo ogni passaggio. Questo rende visibili le fasi di lavoro precedenti e la pulizia del processo di lavorazione.

Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.
Person führt den Feinschliff einer Oberfläche mit Diamantpaste und einem weichen Läppholz durch.

5° passo – Lucidatura speculare

Per la finitura, utilizzare una pasta diamantata con una grana di 3-μ ed una spazzola con spazzola con setole di capra per lisciare la superficie ed intensificare la lucentezza. In questo modo, i graffi più piccoli diventano visibili, il che può rendere necessario tornare ai passaggi precedenti. Una volta lucidata, la superficie viene ritoccata con una sospensione diamantata con una grana di 3-μ. Infine, la superficie viene pulita e rilucidata con una sospensione diamantata con una grana di 3-μ ed un panno detergente per ottenere la lucentezza finale.

Non esitare a contattarci in caso di ulteriori domande.

Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.
Hochglanzfinish-Bearbeitung einer Oberfläche mit Diamantpaste und einer Ziegenhaarbürste. Im Hintergrund Diamantsuspension.

Altri temi interessanti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.