Recubrimientos DLC: máxima vida útil en la fabricación de moldes

¿Le gustaría prolongar la vida útil de sus moldes, mejorar la calidad de las piezas de plástico y, al mismo tiempo, reducir costes? El recubrimiento DLC disminuye el desgaste y la fricción y reduce los costes de mantenimiento. Le contamos todo lo que necesita saber sobre los tratamientos superficiales y su aplicación en la fabricación de moldes.

Recubrimiento DLC en la fabricación de moldes: una diferencia sustancial

En la fabricación de moldes, el recubrimiento de carbono tipo diamante (o DLC, por sus siglas en inglés) ofrece una combinación única de protección frente el desgaste y la corrosión, fricción mínima y gran precisión. La rentabilidad y la fiabilidad de los procesos aumentan significativamente gracias a una vida útil hasta diez veces superior y al consiguiente ahorro en mantenimiento. En muchas aplicaciones, permite incluso prescindir de la lubricación.

El resultado se hace patente en la producción en continuo:

  • Mayor vida útil
  • Menor mantenimiento y menos paradas de producción
  • Procesos más fiables

¿Qué es el recubrimiento de carbono tipo diamante?

El recubrimiento DLC es una capa de carbono delgada y extremadamente dura con características similares a las del diamante. Se aplica a los elementos normalizados mediante procesos PVD o CVD para lograr una elevada dureza superficial.

Características de los recubrimientos DLC de Meusburger:

  • Espesor del recubrimiento: ~ 2 µm
  • Dureza: ~ 3000 HV
  • Coeficiente de fricción contra el acero: 0,10-0,15
  • Color: gris negruzco

Gracias al reducido espesor de este recubrimiento, la geometría y el acabado superficial de los elementos normalizados se mantienen intactos, lo que supone una ventaja decisiva en aplicaciones de fabricación de moldes que requieran una alta precisión.

Menor desgaste y una larga vida útil

Las guías y, en especial, los centradores sufren mucho desgaste por la fricción que se produce al abrir y cerrar el molde. Con un coeficiente de fricción muy bajo, el recubrimiento DLC ofrece unas excelentes propiedades de deslizamiento y reduce de forma significativa el desgaste por adhesión. Esto se traduce en un menor esfuerzo de mantenimiento, una mayor vida útil y, en definitiva, un coste operativo total más bajo.

Las salas blancas requieren una limpieza absoluta, procesos estables y materiales duraderos. Este es precisamente el entorno en el que el recubrimiento DLC muestra todo su potencial: gracias a su bajo coeficiente de fricción y a un menor desgaste, se generan muchas menos partículas abrasivas. Además, se caracteriza por una elevada resistencia química y por ser especialmente fácil de limpiar.

Desirée Gunz, Gestión tecnológica de Fabricación de moldes en Meusburger

Rentabilidad: costes y ventajas del recubrimiento DLC

Si bien es cierto que los recubrimientos DLC son más caros que los tratamientos estándar, su coste apenas representa una pequeña parte en relación al del molde completo. Por tanto, es esencial hacer un análisis de conjunto que tenga en cuenta todo el ciclo de vida del mismo.

Una vida útil notablemente más larga y un menor esfuerzo de mantenimiento se traducen, en la práctica, en una mayor eficiencia:

  • Menos costes de mantenimiento
  • Menos tiempos de inactividad
  • Menos desgaste y necesidad de piezas de recambio
  • Procesos más fiables
  • Más productividad

El ahorro que supone la producción en continuo permite, en muchos casos, amortizar en poco tiempo la elevada inversión inicial.

Conclusión: el DLC supone una ventaja competitiva en la fabricación de moldes

El recubrimiento DLC es un recurso indispensable para reducir el desgaste y estabilizar los procesos. Prolonga la durabilidad de los moldes, reduce los costes de mantenimiento y aumenta la productividad a largo plazo, sobre todo en aplicaciones exigentes.

Preguntas frecuentes sobre los recubrimientos DLC

¿Qué es el recubrimiento DLC?

¿Cuánto cuesta el recubrimiento DLC?

¿Qué espesor tiene el recubrimiento DLC?

¿Cuánto aumenta la durabilidad con el recubrimiento DLC?

En la fabricación de moldes, ¿en qué casos se recomienda optar por el recubrimiento DLC?
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.