Das Unternehmen Meusburger startet im Onlinebereich mit einem neuen und erfrischenden Look in das Jahr 2020. Mit dem Jahreswechsel wurden die Meusburger Shops einem Update unterzogen, das neben unterschiedlichen technischen Neuheiten auch eine optische Anpassung beinhaltete. Die Startseiten der Bereiche Formenbau, Stanzwerkzeugbau und Maschinen- & Vorrichtungsbau wurden mit einem passenden Bild versehen und somit an die allgemeine Meusburger Bildsprache angepasst. Die verschiedenen Buttons haben einen moderneren Look erhalten und runden das neue Erscheinungsbild perfekt ab. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge, denn die Verwendung und Orientierung im Shop funktioniert genauso wie gewohnt.
Formenbau
Stanzwerkzeugbau
Maschinen- & Vorrichtungsbau
FH-Heisskanalformen
Ein Highlight des Updates ist die technische Prüfung der Heißkanalkomponenten. Für die standardisierten Lösungen im Bereich Heißkanal kann wie gewohnt der FH-Konfigurator verwendet werden. Die eingegebenen Daten im Konfigurator befüllen automatisch ein Formular, das in einem späteren Schritt abgesendet werden kann. Befindet sich im Warenkorb eine FH 63 Verteilerplatte oder ein EH 6000 Heißkanalverteiler, dann wird über dem bisher bereits vorhandenen Button "Anfrage versenden..." zusätzlich eine Schaltfläche "Technische Prüfung der Heißkanalkomponenten" angezeigt. Bei einem Klick auf diesen neuen Button im Warenkorb wird das Formular befüllt sowie eine E-Mail generiert, die wichtige Informationen enthält und zur Überprüfung an den FH-Support gesendet werden kann.
In der E-Mail enthaltene Informationen
- Im Formular eingegebene Daten
- Warenkorb als formatierte Liste (wie Bestell-E-Mail)
- XML-Datei des Warenkorbes
- Weitere Anhänge wie 3D-Daten etc., falls vorhanden
Testen Sie unseren FH-Konfigurator
Zudem besteht neu die Möglichkeit, dieses Formular für kundenindividuelle Projekte manuell zu befüllen. Der dafür notwendige Button "Technische Prüfung der Heißkanalkomponenten" befindet sich über dem bereits gewohnten Button für den Konfigurator für Heißkanalformen.
Voor een gedetailleerde handleiding kunt u hier klikken
SB-Stanzbiegegestelle
Ein weiteres Highlights des Updates ist hierbei die Berechnung der Einbauteile im Bereich der Stanzbiegegestelle. Es wurden bei den Ringschrauben neue Typen eingeführt, die nun zur Auswahl stehen. Die Distanzscheiben lassen sich je nach Bihler-Presse 200 kN, 300 kN und 400 kN unterscheiden.
Naar het nieuwsoverzicht