Person nutzt den Meusburger Blog an einem Tablet – Neuigkeiten aus dem Formen- und Stanzwerkzeugbau.

软件 & CAD

更多功能和可能性

我们的 Meusburger 门户网站每周 7 天每天 24 小时为您提供服务,并在整个价值链上为您提供支持,从详细了解订单情况到节省时间的设计选项,从而使您能够快速高效地实现目标。借助我们的智能配置器和向导,在设计过程中节省宝贵的时间。该门户网站有多达 20 种语言可供选择。

使用我们的模板配置器更有效地进行设计

我们的模板配置器可提供多种配置的选项。您不只能配置 非钻孔 ,还可以配置用于注塑和冲压模具制造的 预钻孔定制模板 。此外, 非钻孔 圆形模板 也可以配置。您可以借助后台输入值检查、材料选择向导和带插图的交互式选择表等功能逐步配置模板。

可配置的3D数

在设计阶段节省时间并直接在我们门户网站上配置选定的组件。您可以用 CADClick 立即导出自定义的3D数据并将其加载到您的项目中。在我们的 支持区中,我们将逐步解释如何进行操作。

您如何从个性化配置中获益:

  • 清晰的尺寸图和辅助图纸
  • 带动态限值的数值输入
  • 直接显示加工组件的参数
  • 立即更新3D预览
  • 可导出装配,随时使用
  • 中性数据格式及直接界面,适用于所有常见CAD系统

可生成安装空间用于复杂配置

E 1860 主导型双级脱模器
E 1860
主导型双级脱模器
E 1865 单冲程双级脱模器
E 1865
单冲程双级脱模器
E 1870 拖尾型双级脱模器
E 1870
拖尾型双级脱模器
E 1940 顶出器自动锁定装置
E 1940
顶出器自动锁定装置
E 3200 柔韧型顶出装置
E 3200
柔韧型顶出装置
E 3202 双面柔韧型顶出装置
E 3202
双面柔韧型顶出装置

CAD系统库/工具

我们的标准组件可用于不同的CAD系统库/工具中。使用这些原生模型并直接在您的CAD系统中进行设计。通过这项服务,我们希望在简单和复杂组件的安装方面为您提供支持。

Meusburger NX工具

我们与一家客户合作开发了一种 CAD 工具,您可以 免费使用。这一久经考验、值得信赖的工具与 西门子 NX CAD 系统 相协调,使设计人员能够执行 简单、省时的设计流程组件配置 可在系统中 直接选择 ,并自动调整所有参数。

是否有疑问?

我们在支持区详细介绍了模架组件的装配过程。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.