smartFLOW Helix: controllo del materiale fuso ad un livello superiore

Nel difficile mondo dello stampaggio a iniezione, la distribuzione di massa fusa nel sistema a canale caldo è decisiva per la stabilità del processo, la qualità dei componenti e i costi di produzione. Con smartFLOW Helix definiamo un nuovo standard per la lavorazione di plastiche ad alte prestazioni – in particolare nei sistemi a otturatore.

smartFLOW Helix spiegato semplicemente

smartFLOW Helix è una variante evoluta della collaudata tecnologia dei distributori smartFLOW, ottimizzata specificatamente per l’impiego dei sistemi a canale caldo con otturazione. Il cuore di questa soluzione è un’inedita geometria del canale di alimentazione che genera un vortice mirato (“helix”) all’interno dell’ugello. In questo modo, il materiale fuso viene effettivamente omogeneizzato prima di entrare nella cavità.

Valore aggiunto tecnico in dettaglio

Materiale fuso uniforme grazie a un migliorato controllo del flusso

La geometria innovativa dell’afflusso assicura che il materiale fuso si mescoli pulito nell’area dell’ugello prima di entrare nella cavità. Questo riduce le variazioni locali di temperatura e pressione nel flusso di materiale fuso e garantisce un riempimento uniforme, particolarmente vantaggioso per componenti complessi o a parte sottile.

Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.
Fünft blaue Kunststoffbecher in unterschiedlichen Farbtönen von vor weißem Hintergrund.

Riduzione dei problemi con l’otturatore e posizione dell’otturatore ottimale

Una sfida comune nei sistemi ad otturazione sono le cosiddette ombre dell’otturatore. Il controllo speciale del flusso di smartFLOW Helix elimina questo effetto e riduce al minimo anche la formazione di difetti di iniezione.

Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.
Zwei blaue Flaschenverschlüsse nebeneinander. Dieses Bild wurde mit KI erstellt.

Canali di flusso studiati per ridurre lo shear rate

Oltre alla tecnologia speciale di afflusso, i distributori a canale caldo saldati a diffusione garantiscono un flusso uniforme di materiale grazie alla loro progettazione reologica, che si adatta in modo ottimale al comportamento del flusso della plastica. La saldatura per diffusione consente di realizzare i canali con precisione e con un’elevata qualità superficiale, evitando perdite di pressione e punti caldi.

Heißkanalverteiler
Heißkanalverteiler

Il nostro consiglio

Raccomandiamo questa tecnologia in caso di frequenti cambi di colore, elevati requisiti ottici, stampi multicavità e materie plastiche tecniche. Garantisce un’alimentazione uniforme della massa fusa, una qualità costante dei pezzi e processi stabili, anche nelle applicazioni standard offre vantaggi grazie a una minore quantità di scarti e a un riempimento uniforme.

Ai prodotti abbinati

EHS 6060 Hot half ad otturazione, smartFILL Immagine singola del prodotto
Hot half ad otturazione, smartFILL
EHS 6010 Sistema a canale caldo pronto per l’assemblaggio e l’uso Immagine singola del prodotto
Sistema a canale caldo pronto per l’assemblaggio e l’uso
EHS 6112 Distributore saldato a diffusione smartFLOW Helix Immagine singola del prodotto
Distributore saldato a diffusione smartFLOW Helix

Scopri maggiori dettagli nel video

Altri temi interessanti
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.