Platten und Stäbe Stanzgestelle
Höchste Effizienz durch Standardisierung bei Stanzgestellen
Hochwertige Normalien von Meusburger bilden die verlässliche Grundlage für den Werkzeugbau. Durch den konsequenten Einsatz von Normalien lassen sich erhebliche Kosteneinsparungspotentiale nutzen.
WeiterlesenFlexibilität ist Standard
Werkzeuge müssen ab und zu komplexeren Anforderungen gerecht werden. Dabei ist es von Vorteil, wenn man einen Ansprechpartner hat, der hier flexibel unterstützen kann. Genauso ist es beim Unternehmen Wickeder Profile Walzwerk GmbH, das auf die Zusammenarbeit mit dem Normalienhersteller Meusburger baut.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Stanzgestelle
Mehr Effizienz durch Standardisierung
Normalien haben einen enormen Einfluss auf die Kosten eines Stanzgestelles. Dabei bietet vor allem die Standardisierung zahlreiche Einsparmöglichkeiten − doch was genau steckt dahinter?
WeiterlesenVollumfängliches Federnsortiment für den Stanzwerkzeugbau
Wir bieten für jede Anforderung die passende Feder, für den Einsatz bei sehr geringer bis zu extrem hoher Belastung. Ebenso finden Sie perfekt abgestimmtes Zubehör für den reibungslosen Einbau von System- und Elastomerdruckfedern. Das gesamte Sortiment ist ab Lager erhältlich.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
Für jede Anforderung im Stanzwerkzeugbau das passende Material
Aufgrund verschiedener Anforderungen an die im Stanzwerkzeugbau verwendeten Schnittstähle verfügt Meusburger über eine große Auswahl an NE-Erodierblöcken, die ein großes Spektrum an Materialien abdeckt – vom klassischen Durchhärterstahl über Schnellarbeitsstähle und pulvermetallurgische Stähle bis hin zu Hartmetall.
WeiterlesenElemente der Streifenführung
Viele Komponenten innerhalb eines Stanzwerkzeuges werden oft in kleinen Stückzahlen aufwändig und teuer hergestellt – so beispielsweise auch die Streifenführung. Der Einsatz von standardisierten Bauteilen bietet sich hier somit an.
WeiterlesenWerkzeugaufnahmen – die wichtigsten Schnittstellen im Überblick
Wer Werkzeughalter für Fräsmaschinen sucht, steht vor einer großen Auswahl an Möglichkeiten. Hier den Überblick zu behalten, ist oftmals gar nicht so einfach. Damit Sie ein besseres Verständnis dafür bekommen und Ihnen die Entscheidung leichter fällt, haben wir für Sie die wichtigsten Normen im Bereich Werkzeugaufnahmen für die Zerspanung zusammengefasst.
WeiterlesenKorrosionsschutz für Ihre Werkzeuge
Sowohl bei der Lagerung als auch beim Transport Ihrer hochwertigen Werkzeuge spielt ein bestmöglicher Korrosionsschutz eine entscheidende Rolle. Doch was macht einen guten Korrosionsschutz aus? Wir erklären es und zeigen Ihnen auch, wie Sie ganz einfach die Schutzqualität verbessern können.
WeiterlesenKupferelektroden und Aluwerkstoffe fräsen ohne Verkleben
Nichteisenmetalle sind im Werkzeug- und Formenbau täglich in Verwendung. Am häufigsten werden Aluminiumlegierungen und Kupfer zerspant. Aufgrund der Beschaffenheit dieser Materialien können viele Fräser zu fehlerhaften Ergebnissen und einem "Verkleben" führen. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie achten müssen und welche Zerspanungswerkzeuge sich am besten für die Bearbeitung eignen.
WeiterlesenTipps zur besseren Zuordnung für Hebezeuge bei wiederkehrender Prüfung
Das sichere Heben und Transportieren hoher Lasten setzt perfekt funktionierende Hebezeuge voraus. Verschlissene Anschlagmittel können sehr schnell weitreichende Folgen haben, daher ist eine regelmäßige Prüfung besonders wichtig.
WeiterlesenBessere Ordnung dank unkomplizierter Materialkennzeichnung
Restmaterialien oder Zuschnitte werden nach der Sägebearbeitung häufig ohne Beschriftung ans Lager zurückgelegt, wodurch es schnell zu Verwechslungen kommen kann. Ist das bei Ihnen auch der Fall? Wir verraten Ihnen, welche Möglichkeiten Sie haben, um diese Herausforderung zu lösen.
WeiterlesenInnovativer Rollbieger für optimale Ergebnisse
Der exklusiv bei Meusburger erhältliche Rollbieger E 5690 reduziert dank der Rollreibung Ihre Nacharbeit auf ein Minimum! Darüber hinaus ist der Hub durch die frei gelagerte Rolle unbegrenzt.
WeiterlesenAlles rund um die Gasdruckfeder
Die Auswahl der richtigen Gasdruckfeder ist bei dem aktuellen Angebot am Markt gar nicht so einfach. Da stellt man sich durchaus Fragen wie „Welche Kraft brauche ich?“, „Ist das die passende Größe?“, „Worauf muss ich beim Einbau oder der Wartung achten?“ und viele mehr. Genau hier möchten wir Sie unterstützen und Ihnen die Auswahl der richtigen Gasdruckfeder zukünftig leichter machen.
WeiterlesenDie Führungsarten für den Stanzwerkzeugbau im Vergleich
Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und auch Eigenschaften der jeweiligen Führungselemente im Stanzwerkzeugbau.
WeiterlesenAnbauteile
Durch den Einsatz unserer Anbauteile sparen Sie Zeit und Kosten von der Konstruktion bis hin zur Inbetriebnahme des Werkzeugs.
WeiterlesenHochpräzise Modulführung
Eine hochpräzise Führung dient als Grundlage bei der Auslegung von Werkzeugmodulen und ist maßgeblich für die Qualität Ihrer gestanzten Teile.
WeiterlesenAktivelemente zur Werkzeugüberwachung
Steigern Sie die Prozesssicherheit während des Stanzvorgangs mit unseren präzisen Kontrolleinrichtungen. Dadurch können Werkzeugschäden und fehlerhaft gestanzte Teile vermieden werden.
WeiterlesenStreifenführung eckig, gefedert
Wir arbeiten kontinuierlich an Weiterentwicklungen und lassen dabei Kundeninteressen nicht außer Acht. So auch bei diesem exklusiven Produkt im Bereich des Stanzwerkzeugbaus.
WeiterlesenE 5620 Streifeneinlauf
Streifeneinlauf mit verstellbarer Breite und einseitiger Federung
WeiterlesenStandardisierung im Werkzeug- und Formenbau
Die Standardisierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette spielt in der heutigen Zeit eine entscheidende Rolle für ein erfolgreiches Unternehmen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen den wirtschaftlichen Nutzen der Standardisierung anhand von unterschiedlichen Möglichkeiten zur Umsetzung speziell im Werkzeug- und Formenbau.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
Wir glühen richtig für Ihren Erfolg
Spannungsarmglühen ist nicht gleich Spannungsarmglühen – denn nur die richtige Durchführung des Glühprozesses sorgt am Ende auch für das gewünschte Ergebnis. Deshalb setzt Meusburger seit rund 30 Jahren auf eigene Glühöfen.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Stanzgestelle Werkstattbedarf
Betriebsstoffe
Reinigen, Schmieren, Schützen und noch vieles mehr, das jeweils passende Produkt für Ihren Anwendungsfall zu finden, kann mit großem Aufwand in der Beschaffung verbunden sein. Mit unseren Betriebsstoffen greifen Sie auf ein speziell ausgewähltes Sortiment zurück, welches viele unserer Kunden seit Jahren erfolgreich einsetzen.
WeiterlesenBearbeitung Platten und Stäbe Stanzgestelle
P-Platten
Die allseits bearbeiteten und spannungsarmgeglühten Platten sind für jeden Anwendungsbereich im Formen-, Werkzeug-, Lehren- oder Vorrichtungsbau geeignet.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
NE – Erodierblöcke
Unsere Erodierblöcke sind speziell als Ausgangsmaterial zur Herstellung von Schneidelementen und Matrizen geeignet. Aufgrund der verschiedenen Anforderungen und Materialien, die unsere Kunden bearbeiten, haben wir für eine Vielzahl der Anwendungen das passende Material.
WeiterlesenKonzentration aufs Wesentliche
Elektrisch leitende Teile für die Steckerfertigung sind das Fachgebiet des Unternehmens WVB Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Sie haben ihre Produktion weitestgehend standardisiert und setzen auf unsere Normalien für den Stanzwerkzeugbau.
WeiterlesenBearbeitung Einbauteile Platten und Stäbe
Materialqualitäten
Hier finden Sie eine Übersicht all unserer Materialqualitäten, die wir Ihnen in unserem Normprogramm anbieten. Von Warmarbeitsstahl und Einsatzstahl bis hin zu Pulverstahl und Hartmetall.
WeiterlesenEinbauteile Platten und Stäbe Stanzgestelle
SP - Präzisionsgestelle
Bei unserem Präzisionsgestell ist die Führungssäule in der Zwischenplatte eingebaut, was eine optimale Aufnahme von Querkräften des Führungssystems gewährleistet. Es ist in den Größen 196 196 bis 496 696 lieferbar.
WeiterlesenEinbauteile Platten und Stäbe Stanzgestelle
SV-Standardgestell
Unser bewährtes SV-Standardgestell bieten wir in den Größen 156 156 bis 696 1396 an.
WeiterlesenStandard ist die Lösung
Mit Standardisierung schafft es der Hersteller Strohheker Schulz, seine Stanzwerkzeuge kosteneffizient zu fertigen. Die Normteile dafür bezieht das Unternehmen dabei von uns.
WeiterlesenStichmaß im Stanzwerkzeugbau
Das systematisch aufgebaute Stichmaß von Meusburger bietet vom kleinsten bis zum größten Stanzgestell eine vollkommene Durchgängigkeit.
WeiterlesenPlatten mit Ausrichtkante
Für schnelles und einfaches Ausrichten der Säulen- und Buchsenaufnahmeplatte haben diese eine Ausrichtkante, die parallel zu den Systembohrungen verläuft.
WeiterlesenAbgesetzte Schneidstempel
Mit den abgesetzten Schneidstempeln von Meusburger bieten sich viele Möglichkeiten, die Kontur der Schneidstempel je nach Bedürfnissen individuell zu konfigurieren. Zudem stehen unterschiedliche Materialien und Kopfformen sowie Beschichtungen zur Verfügung.
WeiterlesenDie unterschiedlichen Stempelbefestigungen im Vergleich
Unser umfassendes Normaliensortiment bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Stempelbefestigung an – mit direktem CAD-Daten-Export und ab Lager verfügbar für eine schnelle Konstruktion und Produktion.
Weiterlesen