Azionamenti servoelettrici per movimenti precisi degli stampi

Nella costruzione stampi e utensili, la precisione dei movimenti è un requisito fondamentale per garantire processi produttivi stabili e una qualità dei componenti costantemente elevata. Con il crescente impiego di macchine per lo stampaggio a iniezione elettriche, le soluzioni di azionamento servoelettriche stanno acquisendo sempre maggiore importanza nella costruzione stampi e utensili. Consentono di eseguire movimenti definiti con un'esatta riproducibilità, rappresentando così un’alternativa efficiente ai sistemi di azionamento pneumatici o idraulici. Sono particolarmente indicate per applicazioni in cui sono richieste precisione dimensionale, dinamica e sicurezza dei processi.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Principio di funzionamento degli azionamenti servoelettrici

Un azionamento lineare servoelettrico è costituito essenzialmente da un servomotore, da un regolatore di azionamento e da una trasmissione della forza meccanica. Il servomotore converte l’energia elettrica in un movimento rotatorio controllato, che viene realizzato, ad esempio tramite un mandrino, in un movimento lineare preciso. Un encoder rileva continuamente la posizione dell’albero motore e trasmette i dati al regolatore di azionamento. Il confronto costante tra il valore nominale e quello effettivo crea un circuito di regolazione chiuso che consente un posizionamento preciso e un’esatta riproducibilità.

Questa retroregolazione continua garantisce un’elevata precisione dimensionale e ripetibilità. Soprattutto in caso di movimenti complessi degli stampi e di cicli di produzione ricorrenti, questi sono requisiti fondamentali per una gestione affidabile del processo.

Vantaggi per la costruzione stampi e utensili

Gli azionamenti servoelettrici offrono numerosi vantaggi rispetto alle soluzioni pneumatiche o idrauliche, in particolare nel caso di lavori di movimento complessi:

  • Elevata precisione: è possibile definire e regolare con precisione la posizione, la velocità e il percorso del movimento. In questo modo è possibile effettuare il posizionamento preciso di carrelli o perni.
  • Processi riproducibili: i profili di movimento definiti garantiscono processi costanti nel corso di numerosi cicli di produzione. Ciò contribuisce a garantire una gestione stabile del processo.
  • Tecnologia di propulsione pulita: i sistemi servoelettrici funzionano senza olio idraulico, evitando così potenziali perdite. Ciò garantisce condizioni di produzione pulite e offre vantaggi nelle applicazioni che richiedono elevati standard di pulizia o condizioni di camera bianca.
  • Movimenti dinamici: i servomotori consentono rapidi processi di accelerazione e frenata. In questo modo è possibile ottenere tempi di spostamento ridotti e ottimizzare in modo mirato la durata di ciclo.
  • Uso efficiente dell’energia: l’energia elettrica viene utilizzata direttamente per generare movimento. A seconda dell’applicazione, ciò consente di ridurre l’impiego di sistemi ausiliari ad alto consumo energetico.
  • Facile integrazione: grazie a interfacce adeguate, gli azionamenti servoelettrici possono essere integrati nei sistemi di macchine e di controllo già esistenti. In questo modo è possibile sincronizzare in modo mirato i movimenti dello stampo con il ciclo di lavorazione della macchina.

Chi fosse interessato può trovare ulteriori informazioni sulle soluzioni di azionamento servoelettriche e sulle loro applicazioni nella costruzione stampi e utensili all’indirizzo www.meusburger.com/azionamenti-servoelettrici
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.