Perché la velocità di taglio è importante nella lavorazione?
- Usura dell’utensile e durataLa scelta della velocità corretta riduce le sollecitazioni sull’utensile, ne prolunga la durata e, di conseguenza, abbassa i costi dello stampo. Una velocità di taglio troppo elevata comporta una maggiore usura e può addirittura causare la rottura dell’utensile.
- Sviluppo di caloreLa lavorazione dell’acciaio genera molto calore. Se si imposta una velocità troppo elevata, l’utensile potrebbe subire un surriscaldamento e perdere la propria durezza.
- Qualità di superficieIl valore corretto garantisce superfici di taglio pulite. Valori troppo bassi o troppo alti possono causare vibrazioni, bordi di sbavatura o una finitura superficiale scadente.
- Affidabilità di processoSoprattutto nel caso degli acciai temprati o bonificati, una regolazione corretta è fondamentale per ottenere risultati stabili e riproducibili.
Calcolare la velocità di taglio
La velocità di taglio si calcola in base al diametro e al numero di giri utilizzando questa formula:
Esempio:
Diametro: 12 mm
Numero di giri: 3.000 1/min
vc = (3,14 x 12 x 3.000) / 1.000
vc = 113,04 m/min
Significato delle dimensioni:
vc = velocità di taglio [m/min]
π = pi greco
d = diametro dell’utensile [mm]
n = numero di giri [1/min]
La distinzione tra velocità di taglio e avanzamento
La velocità di taglio e l’avanzamento sono due parametri fondamentali nella tecnologia di lavorazione con asportazione di truciolo, che tuttavia descrivono movimenti diversi. Mentre la velocità di taglio si riferisce al tagliente dello stampo, l’avanzamento (f) descrive la velocità di movimento con cui l’utensile penetra nel pezzo da lavorare o avanza lungo la direzione di lavorazione. Determina la quantità di materiale sottoposto ad asportazione per unità di tempo e influisce in modo significativo sulla formazione del truciolo, sulla qualità di superficie e sulle forze di taglio che si generano.
Aiuto per il calcolo: Il calcolatore dei parametri di taglio della Meusburger
Ecco come ottenere facilmente i valori di taglio giusti
1° passo: Scegliere l’utensile
Dalla nostra vasta gamma di utensili da taglio, scegli lo stampo che vuoi utilizzare per lavorare il tuo materiale, a seconda del metodo di lavorazione (fresare, forare, filettare, effettuare l’alesatura). Scegli anche il diametro giusto dell’utensile.
2° passo: Selezionare la tipologia di lavorazione
Nella fase successiva, specifica come deve essere lavorato il pezzo da lavorare (es. fresare). Inoltre, qui devi indicare anche il materiale da lavorare, specificandone il codice acciaio preciso.
Il risultato
Una volta inseriti tutti i dati, il calcolatore dei parametri di taglio fornisce automaticamente i valori relativi al diametro dell’utensile, velocità di taglio e all’avanzamento. Inoltre, ti verrà fornito anche il valore di riferimento per il numero di giri. A questo punto, invia i valori via e-mail in un attimo.
1° passo: Scegliere l’utensile
Dalla nostra vasta gamma di utensili da taglio, scegli lo stampo che vuoi utilizzare per lavorare il tuo materiale, a seconda del metodo di lavorazione (fresare, forare, filettare, effettuare l’alesatura). Scegli anche il diametro giusto dell’utensile.
2° passo: Selezionare la tipologia di lavorazione
Nella fase successiva, specifica come deve essere lavorato il pezzo da lavorare (es. fresare). Inoltre, qui devi indicare anche il materiale da lavorare, specificandone il codice acciaio preciso.
Il risultato
Una volta inseriti tutti i dati, il calcolatore dei parametri di taglio fornisce automaticamente i valori relativi al diametro dell’utensile, velocità di taglio e all’avanzamento. Inoltre, ti verrà fornito anche il valore di riferimento per il numero di giri. A questo punto, invia i valori via e-mail in un attimo.
1° passo: Scegliere l’utensile
Dalla nostra vasta gamma di utensili da taglio, scegli lo stampo che vuoi utilizzare per lavorare il tuo materiale, a seconda del metodo di lavorazione (fresare, forare, filettare, effettuare l’alesatura). Scegli anche il diametro giusto dell’utensile.
2° passo: Selezionare la tipologia di lavorazione
Nella fase successiva, specifica come deve essere lavorato il pezzo da lavorare (es. fresare). Inoltre, qui devi indicare anche il materiale da lavorare, specificandone il codice acciaio preciso.
Il risultato
Una volta inseriti tutti i dati, il calcolatore dei parametri di taglio fornisce automaticamente i valori relativi al diametro dell’utensile, velocità di taglio e all’avanzamento. Inoltre, ti verrà fornito anche il valore di riferimento per il numero di giri. A questo punto, invia i valori via e-mail in un attimo.
Fattori che influenzano la velocità di taglio
Il materiale
Il metodo di elaborazione
Il raffreddamento
Lo stampo
Scopri la nostra gamma di prodotti per ogni metodo di lavorazione
Che si tratti di fresare, forare, effettuare la filettatura o l’alesatura: I nostri utensili da taglio sono all’avanguardia dal punto di vista tecnico e ottimizzati appositamente per soddisfare le esigenze della costruzione stampi e utensili.