Le recuit de stabilisation correct pour votre succès

Il y a recuit de stabilisation et recuit de stabilisation – car seule la bonne exécution du processus de recuit garantit le résultat final souhaité. C’est pourquoi Meusburger utilise ses propres fours de détensionnement depuis une trentaine d’années.

Meusburger impose les exigences les plus élevées à ses fournisseurs d’acier puisque la qualité des plaques brutes est déjà décisive pour l’usinage ultérieur des plaques et des barres. Et puisque deux fois valent mieux qu’une, toutes les plaques brutes sont directement soumises à une analyse spectrale et à un test de résistance chez nous en interne pour vérifier leur qualité. Car seul un acier haut de gamme des aciéries les plus renommées réussit à passer le contrôle de qualité de Meusburger et à entrer dans un de nos trois fours de détensionnement. Ceux-ci ont une capacité totale de 240 tonnes par jour.

C’est dans le calme que réside la force

Déjà lors de la fabrication de plaques brutes, des tensions se produisent dans le matériau, par exemple lors du laminage ou du refroidissement des tôles. Afin de réduire ces tensions à un minimum, outre le chauffage contrôlé des plaques brutes et la période de maintien appropriée à environ 580 °C, c’est surtout le refroidissement uniforme qui est décisif. Chez Meusburger, l’ensemble du processus de recuit de stabilisation, qui dure environ 24 heures, a lieu à l’intérieur du four de détensionnement fermé. Le refroidissement lent et continu de 35 °C par heure assure un refroidissement uniforme du noyau et de la zone des bords sans créer de nouvelles tensions. Le processus n’altère ni la structure ni la résistance mécanique du matériau.

Moins de déformation, plus de précision

Le processus du contrôle précis des plaques brutes jusqu’au recuit de stabilisation parfaitement exécuté garantit que les produits Meusburger peuvent être usinés à faible déformation et en ménageant les outils. Les contraintes dans le matériau sont réduites à un minimum. Cet avantage se reflète dans le produit final et dans la durée d’usinage. Grâce au traitement thermique ultérieur, le potentiel de déformation du matériau se diminue considérablement, ce qui permet en conséquence de réduire substantiellement l’excédent nécessaire. De plus, les points durs dans les couches extérieures apparus pendant la fabrication de l’acier sont éliminés.

La durée d’usinage réduite et la durée d’utilisation des outillages accrue qui en résultent créent des capacités libres pour d’autres activités. Si les plaques ne sont pas soumises à un traitement thermique ultérieur, l’avantage de l’usinage à faible déformation est encore plus grand, car les plaques conservent leur stabilité dimensionnelle et de forme aussi après un usinage par enlèvement de copeaux. Cela facilite le respect des tolérances et maximise la précision.

Le recuit de stabilisation permet ainsi de réduire les délais, d’augmenter la précision et de réaliser des économies de coûts pour obtenir un avantage concurrentiel à long terme.

Les avantages du recuit de stabilisation

  • Travaux ultérieurs à faible déformation
  • Plus courte durée d’usinage grâce à un excédent moins important
  • Outillages avec une durée d’utilisation plus longue attestée
  • Précision maximale
  • Avantages dans l’automatisation, en particulier avec les systèmes de bridage

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.