Las claves para entender la designación de los aceros

En el mundo de la fabricación de moldes, matrices y utillajes, elegir el material correcto es indispensable para asegurar la máxima calidad, vida útil y rentabilidad de un componente. Por ello, y en especial en el caso de las calidades de acero del catálogo de Meusburger, es importante que se puedan identificar sin lugar a dudas. El número de material —una designación europea normalizada, clara e unívoca— ayuda a clasificarlos y a evitar malentendidos. Pero, ¿qué significa exactamente cada una de las cifras que lo componen?

En este artículo le aclaramos qué elementos componen los números de material, cómo se leen y por qué este sistema cobra especial importancia con las calidades de acero de Meusburger.

¿Por qué existen números para identificar cada acero?

En un contexto internacional es importante que lel código que representa a cada acero sea inequívoco, al margen de los distintos nombres comerciales. Por ejemplo, aunque su nombre comercial varía según el fabricante, 1.2312 significa lo mismo en todo el mundo.

El número de material:

  • evita ambigüedades,

  • facilita la comparación,

  • permite una clasificación internacional y

  • evita errores en los pedidos.

El primer dígito: grupo principal del material

Para fabricar moldes y matrices, el material que más se utiliza es el acero, que pertenece al grupo «1». Por eso, en nuestras listas de materiales los números empiezan casi siempre por uno; salvo dos calidades de aluminio, que empiezan por tres.

0 = Arrabio
1 = Acero
2 = Metales pesados no ferrosos
3 = Metales ligeros no ferrosos
4-8 = Materiales no metálicos

Selección de materiales simplificada

Disponemos del material perfecto para casi cualquier aplicación: desde aceros para trabajos en caliente y de cementación hasta acero pulvimetalúrgico y metal duro. Y si desea que le asesoremos personalmente, nuestros expertos estarán encantados de atenderle en cualquier momento.

Selección óptima del material para cada aplicación

¿No está seguro de cuál de nuestros materiales es el más adecuado para su aplicación concreta? No se complique, nuestro asistente de selección de materiales le ayuda a dar con la solución perfecta rápidamente. Con un manejo sencillo y prácticos filtros de búsqueda, encontrar el que encaja justo con lo que necesita es coser y cantar.

Los tipos de acero de Meusburger a grandes rasgos

Como fabricante de elementos normalizados nos esforzamos por ofrecer las calidades más adecuadas para prácticamente todo tipo de aplicaciones. No es lo mismo elegir uno u otro, la decisión más acertada depende de muchos factores, como la carga, el entorno y la función.

Aceros para trabajos en frío

Los aceros para trabajos en frío se emplean en utillajes que, por lo general, van a estar expuestos a temperaturas que no superan los 200 °C, aproximadamente.

Aceros para trabajos en frío de Meusburger

Aceros para trabajos en caliente

Los aceros para trabajos en caliente resisten temperaturas continuas que superan los200 °C. Por eso, reúnen todos los requisitos para los moldes de fundición a presión y moldes para el procesamiento de plásticos de alto rendimiento.

Aceros para trabajos en caliente de Meusburger

Aceros para temple y revenido

Debido a su contenido en carbono, de entre el 0,20 % y el 0,65 %, estos aceros se han concebido para someterse a un tratamiento térmico de temple y de revenido. De este modo, logran una combinación óptima de resistencia y tenacidad.

Aceros para temple y revenido de Meusburger

Aceros rápidos

Los aceros rápidos o HSS, abreviatura de High Speed Steel, son aceros para herramientas de alta aleación con una elevada proporción de elementos como tungsteno, molibdeno, cromo y vanadio. Ofrecen una alta resistencia al desgaste por adhesión y abrasión y una tenacidad y resistencia a la compresión y al calor elevadas.

Aceros rápidos de Meusburger

Aceros de cementación

Debido a su bajo contenido en carbono, los aceros de cementación se someten a un tratamiento en el que se exponen a una atmósfera rica en carbono y se calientan. De esta forma, se consigue una pieza con una buena tenacidad en el núcleo y una elevada dureza superficial.

Aceros de cementación de Meusburger

Aceros para temple integral

Los aceros para temple integral se suministran sin templar. Deben someterse a tratamientos posteriores de endurecimiento para modificar las características mecánicas del producto.

Aceros para temple integral de Meusburger

Nuestros conocimientos técnicos a su servicio

Nuestros expertos han abordado este tema en profundidad. Descárguese gratis las notas técnicas que han redactado para sacar el máximo provecho a sus conocimientos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.