Riduzione dei costi a lungo termine, grazie all’utilizzo di un sistema a canale caldo

Spesso ci si chiede se sia necessario utilizzare un canale caldo o un canale freddo. Saremo lieti di aiutarti in questa decisione e sarà sempre più chiaro che a lungo termine prevarrà il canale caldo.

Le risorse diventano sempre più preziose – così come il materiale termoplastico. L’utilizzo di uno stampo a canale freddo porta inevitabilmente a sostenere costi più elevati, a causa dell’impossibilità di reinserire nel processo la materozza. Sono proprio questi i costi che è necessario evitare per avere una produzione ancora più efficiente. Grazie all’utilizzo di un sistema a canale caldo, è possibile risparmiare il materiale del canale freddo. Mediante il nostro calcolatore dei costi di iniezione, per esempio, è possibile calcolare quanto poter risparmiare sui costi del materiale durante il processo di stampaggio ad iniezione.

Angusskostenrechner

Ulteriori vantaggi di un sistema a canale caldo

In tempi di carenza di materie prime e di aumento del prezzo del materiale termoplastico, l’efficienza economica della produzione è notevolmente aumentata. L’utilizzo di un sistema a canale caldo consente di ottenere notevoli vantaggi, portando così ad un effetto positivo sulla produttività. Anche se i sistemi a canale caldo vengono spesso associati a costi iniziali più elevati, sono molti gli aspetti tecnici e finanziari che parlano a favore di quest’ultimi rispetto ai sistemi a canale freddo.

Prospettiva tecnica

  • Tempi di ciclo più brevi, poiché i canali di colata necessitano di un tempo di raffreddamento maggiore
  • Perdite di pressione ridotte
  • Miglioramento della pressione di mantenimento
    Effetto positivo sul ritiro e sulla deformazione del manufatto plastico
  • Possibile iniezione dall’interno
  • Possibilità di utilizzare stampi sandwich

Prospettiva finanziaria

  • Gli scarti di iniezione non devono essere separati
  • Non è necessario immagazzinare gli scarti di iniezione
  • Nessuna rigranulazione necessaria
  • Meno spazio necessario per lo stesso volume di produzione

Maggiori informazioni

Se anche per voi i vantaggi di un sistema a canale caldo superano gli svantaggi, non esitate a contattarci e ad inviarci una richiesta. Il nostro servizio di assistenza sarà lieto di supportarvi personalmente. In alternativa, potete anche testare il nostro configuratore per sistemi a canale caldo standardizzati.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.