Novedad: cable unifilar para sensor, con conector monocanal, E 6762

Descubra nuestro nuevo cable unifilar para sensor, con conector monocanal, diseñado para conectar sensores de presión de la cavidad del molde fácil y rápidamente.

Mediante el contacto IDC (por desplazamiento de aislamiento) integrado, el sensor se enchufa al conector monocanal, que, a su vez, se monta en la pared exterior del molde y sirve como punto de conexión para el cable de conexión E 6766.

  • Fácil de cortar a la medida deseada
  • Conexión rápida gracias a los contactos IDC (por desplazamiento de aislamiento), que facilitan el montaje
  • No es necesario pelar el cable

Ficha técnica de E 6762

Puede consultar la información técnica sobre el producto en nuestra ficha.

Otras novedades sobre productos

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.