Explicación sencilla de la clasificación de los tipos de acero

En el mundo de la fabricación de moldes, matrices y utillajes, la elección del material correcto es clave para poder asegurar la máxima calidad, vida útil y rentabilidad de un componente. Por ello, y en especial en el caso de las calidades de aceros del catálogo de Meusburger, es importante que se puedan identificar sin lugar a dudas. El número de material —una identificación europea normalizada, clara e inequívoca— ayuda a clasificar las calidades de acero y a evitar malentendidos. Pero, ¿de qué se compone exactamente este número y qué significa cada una de sus cifras?

En este artículo le aclaramos qué elementos que componen los números de material, cómo se leen y por qué este sistema cobra especial importancia cuando se trata las calidades de acero de Meusburger.

¿Por qué existen números para identificar el acero?

En un contexto internacional es importante que las denominaciones del acero sean inequívocas, al margen de los distintos nombres comerciales. Por ejemplo, aunque 1.2312 significa lo mismo en todo el mundo, los nombres comerciales pueden diferir según el fabricante.

El número de material:

  • ofrece claridad,

  • facilita la comparación,

  • permite una clasificación internacional y

  • evita errores en los pedidos.

El primer dígito: grupo principal del material

Para fabricar moldes y matrices, el material que más se utiliza es el acero, que pertenece al grupo «1». Por eso, en nuestras listas de materiales los números empiezan casi siempre por uno; salvo dos calidades de aluminio, que empiezan por tres.

0 = Arrabio
1 = Acero
2 = Metales pesados no ferrosos
3 = Metales ligeros no ferrosos
4-8 = Materiales no metálicos

Selección de materiales simplificada

Disponemos del material perfecto para casi cualquier aplicación: desde aceros para trabajos en caliente y de cementación hasta acero pulvimetalúrgico y metal duro. Nuestro asistente de selección de materiales le ayuda a elegir el más adecuado rápida y fácilmente. Y si desea que le asesoremos personalmente, nuestros expertos estarán encantados de atenderle en cualquier momento.

Selección óptima del material para cada aplicación

¿No está seguro de cuál de nuestros materiales de es el más adecuado para su aplicación concreta? Nuestro asistente de selección de materiales le ayuda a dar con la solución perfecta rápida y fácilmente. Con un manejo sencillo y prácticos filtros de búsqueda, encontrar el que encaja justo con lo que necesita es coser y cantar.

Los tipos de acero de Meusburger a grandes rasgos

Como fabricante de elementos normalizados nos esforzamos por ofrecer las calidades más adecuadas para prácticamente todo tipo de aplicaciones. No es lo mismo elegir uno u otro, la decisión más acertada depende de muchos factores, como la carga, el entorno y la función.

Aceros para trabajos en frío

Los aceros para trabajos en frío se emplean en utillajes que, por lo general, están expuestos a temperaturas que no superan los 200 °C aproximadamente.

Acero para trabajos en frío de Meusburger

Aceros para trabajos en caliente

Los aceros para trabajos en caliente resisten temperaturas continuas superiores a 200 °C. Por eso, reúnen todos los requisitos para los moldes de fundición a presión y moldes para el procesamiento de plásticos de alto rendimiento.

Acero para trabajos en caliente de Meusburger

Aceros para temple y revenido

Debido a su contenido en carbono, de entre el 0,20 % y el 0,65 %, estos aceros se han concebido para someterse a un tratamiento térmico de temple y de revenido. De este modo, logran una combinación óptima de resistencia y tenacidad.

Acero para temple y revenido de Meusburger

Aceros rápidos

Los aceros rápidos o HSS, como abreviatura de High Speed Steel, son aceros para herramientas de alta aleación con una elevada proporción de elementos como tungsteno, molibdeno, cromo y vanadio. Ofrecen una alta resistencia al desgaste por adhesión y abrasión y una elevada tenacidad, así como resistencia a la compresión y al calor.

Acero rápido de Meusburger

Aceros de cementación

Debido a su bajo contenido en carbono, los aceros de cementación se someten a un tratamiento en el que se exponen a una atmósfera rica en carbono y se calientan. De esta forma se consigue una pieza con una buena tenacidad en el núcleo y una elevada dureza superficial.

Acero de cementación de Meusburger

Aceros para temple integral

Los aceros para temple integral se suministran sin templar. Deben someterse a tratamientos posteriores de endurecimiento para modificar las características mecánicas del producto.

Acero templado de Meusburger

Nuestros conocimientos técnicos a su servicio

Nuestros expertos han abordado este tema en profundidad. Descárguese gratis las notas técnicas para aprovechar sus conocimientos.

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito