Werkzeuginnendrucksensoren von Meusburger – für mehr Kontrolle und Effizienz in der Produktion

Der Werkzeuginnendruck ist ein entscheidender Faktor für die Prozessüberwachung im Spritzguss und trägt maßgeblich zur Optimierung der Prozessqualität und zur nachhaltigen Steigerung der Teilequalität bei. Dabei liefern Werkzeuginnendrucksensoren wichtige Informationen aus jedem Formnest/jeder Kavität, was eine präzise Überwachung des Prozesses ermöglicht. Getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“ bietet Meusburger direkte und indirekte Werkzeuginnendrucksensoren, Montagezubehör und Anschlusstechnik. Wie gewohnt sind alle Komponenten ab Lager lieferbar und Meusburger ermöglicht einen einfachen CAD-Daten-Download inklusive der benötigten Einbauräume.

Funktionsprinzip und Anwendungsbereiche

Werkzeuginnendrucksensoren ermöglichen die direkte Messung des Drucks in der Kavität mittels Sensoren, die auf dem piezoelektrischen Effekt basieren. Die Sensoren sind mit hochpräzisen Quarzkristallen ausgestattet, welche unter Einwirkung von Druck, respektive Kraft, eine Ladung freigeben. Diese Ladung gibt, verstärkt durch einen Ladungsverstärker, eine genaue Information über den am Sensor anliegenden Druck. Je nach Einbauort können Festigkeits-, Viskositäts-, Kompressions- oder Schwindungsüberwachung realisiert werden.

Direkt und indirekt messende Sensoren

Der Werkzeuginnendrucksensor, direkt E 6740 ermöglicht eine unmittelbare Messung des Werkzeuginnendrucks, da er direkt in die Kavität eingebracht wird und in Berührung mit der Kunststoffschmelze ist. Der Werkzeuginnendrucksensor, indirekt E 6750 hingegen erfasst den Werkzeuginnendruck über einen Kraftsensor außerhalb der Kavität.

Vielfältige Kabeltechnik für unterschiedliche Anforderungen

Für die Signalübertragung stehen grundsätzlich zwei unterschiedliche Technologien zur Verfügung: Single-Wire-Kabel oder Coaxial-Kabel. Das Sensorkabel Single-Wire E 6760 zeichnet sich durch seine Flexibilität aus und findet Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Das Sensorkabel Coaxial E 6756 bietet dank seiner Stahlummantelung eine optimale Abschirmung gegenüber elektrischen Störsignalen. Werkzeuginnendrucksensoren mit Coaxial-Kabel eignen sich daher bestens für Werkzeuge mit einer hohen Anzahl elektrischer Komponenten.

Möglichkeiten zur Signalübertragung

Bei der Signalübertragung zur Spritzgießmaschine unterscheidet man zwischen der Weiterleitung eines einzelnen Sensorsignals und der gesammelten Weiterleitung mehrerer Sensorsignale. Einen schnellen und einfachen Einzelanschluss ermöglicht zum Beispiel das Sensorkabel Single-Wire mit Einkanalstecker E 6762. Für die effiziente Zusammenführung mehrerer Sensorsignale bietet Meusburger den Mehrkanalstecker E 6763 an. Dieser ermöglicht die einfache und platzsparende Verbindung von bis zu acht Werkzeuginnendrucksensoren, wodurch der Verkabelungsaufwand erheblich reduziert wird.

Meusburger bietet seinen Kunden eine umfassende Auswahl an Komponenten für die Werkzeuginnendruckmessung: www.meusburger.com/werkzeuginnendruck

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.