Blick vom Pfänder auf die Region Vorarlberg mit Bodensee, Bergen und Rhein.

Venga a Vorarlberg a visitarnos

Venga a visitarnos a nuestra sede central, en Wolfurt (Austria), y participe en una visita guiada para conocer los procesos altamente automatizados que aplicamos a la producción y la logística. ¿Y por qué no aprovechar el viaje para disfrutar de unas relajantes vacaciones descubriendo los encantos de Vorarlberg? En esta hermosa región le aguardan paisajes inigualables, una gran oferta de actividades culturales y deportivas y una excelente gastronomía.

Todo un descubrimiento

Vorarlberg combina una amplia y variada propuesta de ocio con la pasión por el deporte y la cultura. Entre las orillas del Lago de Constanza, con su ambiente mediterráneo, y  las montañas de Arlberg, Silvretta y Rätikon, se extienden infinidad de tesoros naturales. También tiene mucho que ofrecer a los aficionados al arte y la cultura, ya sea contemporánea, tradicional, regional o internacional.

Una zona industrial versátil

Vorarlberg es una de las zonas más competitivas de Austria y de Europa. Su extraordinaria ubicación geográfica, entre cuatro países, favorece asimismo a otras muchas empresas internacionales, como Alpla, Blum y Doppelmayr. Un alto grado de formación y motivación de sus profesionales y las magnificas infraestructuras contribuyen también a la prosperidad de esta región austriaca.

Anfahrtsskizze zum Meusburger Standort Hohenems.

Deporte y ejercicio

Vorarlberg es un verdadero paraíso para los amantes del deporte y la naturaleza. En verano, el variado paisaje invita a recorrer sus bellas rutas de senderismo y ciclismo y, por otro lado, el Lago de Constanza tampoco deja indiferentes a los aficionados a los deportes acuáticos.

En invierno, las numerosas estaciones de esquí atraen la atención a las pistas de esquí alpino y de esquí de fondo. Adéntrese en la diversidad de natural de estos parajes únicos.

Arte y cultura

No obstante, a la región de Vorarlberg se la conoce, sobre todo, por el festival Bregenzer Festspiele, que se celebra en Bregenz, junto al Lago de Constanza. Disfrute de óperas y obras músicales con un telón de fondo único: el mayor escenario del mundo instalado sobre un lago. En el centro Festspielhaus de esta misma localidad se representan producciones de teatro, conciertos, musicales, ballet y espectáculos durante todo el año. También merecen una visita los numerosos museos y teatros de la zona y los festivales de música clásica de Schwarzenberg y Hohenems.

Enlaces de interés

www.bregenzerfestspiele.com

www.montforter-zwischentoene.at

www.schubertiade.at

www.landestheater.org

www.kunsthaus-bregenz.at

Bregenzer Seebühne bei der Aufführung von "Rigoletto" – Bregenzer Festspiele.

Gastronomía

Vorarlberg se enorgullece de concentrar la mayor densidad de restaurantes de prestigio de Austria. Además, en los numerosos restaurantes familiares y acogedoras tabernas tradicionales los comensales pueden probar las delicias locales. Deguste la excelente cocina de Vorarlberg mientras comenta las impresiones que le ha dejado el día.

Déjese sorprender

Nuestro pequeño rincón del mundo tiene todo lo que pueda desear, y mucho más. ¿Quiere comprobarlo con sus propios ojos? No dude en visitarnos en nuestra sede central de Wolfurt y, ¿por qué no?, en descansar durante un par de días en el el Aparthotel Laurus, un magnífico hotel asociado en Lech am Arlberg.

El hotel de 4 estrellas, en la ribera del río Lech, está a solo tres minutos a pie del centro del pueblo y a pocos pasos del teleférico Schlosskopf, que le traslada cómodamente a la estación de esquí de Arlberg. Para descansar después de un día activo, el hotel dispone de piscina, sauna y baño de vapor en la zona de spa.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.