Blick vom Pfänder auf die Region Vorarlberg mit Bodensee, Bergen und Rhein.

Obiščite nas v Vorarlbergu

Obiščite sedež našega podjetja v Wolfurtu v Avstriji in si med ogledom tovarne oglejte naše visoko avtomatizirane proizvodne in logistične procese. Izlet je najbolje združiti s sproščujočimi počitnicami, saj regija Vorarlberg s svojo edinstveno pokrajino, pestro kulturno in športno ponudbo ter odlično hrano ponuja številne zaklade.

Čas za velika odkritja

 

Vorarlberg ponuja obsežno in raznoliko ponudbo prostočasnih dejavnosti ter v enaki meri združuje veselje do gibanja in kulture. Od obal Bodenskega jezera s sredozemskim pridihom do gora Arlberg, Silvretta in Rätikon se nahajajo številni naravni dragulji. Veliko zanimivega pa si lahko ogledajo tudi tisti, ki jih zanimata sodobna, tradicionalna, regionalna ali mednarodna umetnost in kultura.

Vsestranska proizvodna lokacija

Vorarlberg je ena najmočnejših gospodarskih regij v Avstriji in Evropi. Tudi številna druga globalno dejavna podjetja, kot so Alpla, Blum in Doppelmayr, imajo koristi od osrednje lokacije v regiji štirih držav. Poleg visoke izobraženosti in motiviranih strokovnjakov k uspehu prispeva tudi dobra infrastruktura.

Anfahrtsskizze zum Meusburger Standort Hohenems.

Šport in gibanje

V Vorarlbergu na svoj račun pridejo vsi ljubitelji narave in gibanja. Poleti raznolika pokrajina ponuja čudovite pohodniške in kolesarske poti. Bodensko jezero je tudi odličen kraj za vodne športe.

 

Pozimi številna smučišča privabljajo obiskovalce na smučarske proge in proge za tek na smučeh. Najbolje je, da se sami potopite v edinstveno naravno raznolikost te regije.

Umetnost in kultura

Vorarlberg je znan predvsem po Bregenškem festivalu ob Bodenskem jezeru. Doživite operne in glasbene produkcije v edinstveni kulisi največjega jezerskega odra na svetu. V festivalni dvorani v Bregenzu lahko skozi vse leto obiskujete gledališke predstave, koncerte, muzikale, balete in druge predstave. Vredno je obiskati tudi številne muzeje in gledališča v regiji ter Schubertiado v Schwarzenbergu in Hohenemsu.

 

Zanimive povezave

www.bregenzerfestspiele.com

www.montforter-zwischentoene.at

www.schubertiade.at

www.landestheater.org

www.kunsthaus-bregenz.at

Bregenzer Seebühne bei der Aufführung von "Rigoletto" – Bregenzer Festspiele.

Kulinarika

Vorarlberg se ponaša z največjim številom nagrajenih restavracij v Avstriji. Poleg tega številna družinska gostinska podjetja in prijetne gostilne vsak dan gostom postrežejo z regionalnimi dobrotami. Uživajte v odlični vorarlberški kuhinji, medtem ko razmišljate o vtisih dneva.

Pustite se očarati

V naši majhni zvezni deželi lahko najdete vse, kar vam poželi srce, in še veliko več. Se želite prepričati sami? Vabimo vas, da nas obiščete na našem sedežu v Wolfurtu in nato preživite nekaj sproščujočih dni počitnic v našem partnerskem podjetju Apart-Hotel Laurus v Lechu na Arlbergu.

 

Hotel s 4 zvezdicami se nahaja v bližini mestnega središča na bregu reke Lech, le tri minute hoje od središča vasi in nekaj korakov od žičnice Schlosskopf. Z njo se lahko udobno zapeljete neposredno na smučišče Arlberg. Za sprostitev po aktivnem dnevu so na voljo hotelski bazen, savna in parna kopel v wellnessu.