Meusburger feiert Firmenjubiläum auf der Fakuma

Bei der diesjährigen Fakuma in Friedrichshafen, die vom 15. bis zum 19. Oktober stattfindet, steht bei Meusburger besonders das 60-jährige Firmenjubiläum im Fokus. Ebenso stellt der Normalienhersteller sein umfangreiches Sortiment an Platten, Formaufbauten, Einbauteilen und Heißkanaltechnik sowie seine Produktneuheiten vor. Ein Highlight des Messestands 2313 + 2316 in Halle A2 sind die Normalien auf einer Spritzgießmaschine live im Einsatz und die Präsentation des neuen Portals. Da es dem Unternehmen außerdem besonders wichtig ist, bestehende Partnerschaften zu pflegen und neue Kontakte zu knüpfen, besteht die Möglichkeit, Meusburger bei einer Betriebsbesichtigung näher kennenzulernen.

Die Klassiker aus 60 Jahren

In diesem Jahr feiert Meusburger auf der Fakuma mit seinen Kunden 60 Jahre Standardisierung. Hier stehen besonders die Produkt-Klassiker aus den letzten 60 Jahren im Vordergrund, wie zum Beispiel:

  • Der Formaufbau – für zuverlässige Lösungen. Formaufbauten von Meusburger sorgen dank jahrzehntelanger Erfahrung und Optimierung für höchste Präzision.
  • Das Führungssystem – für langlebige Spritzgießwerkzeuge. Bei den Führungssystemen setzt das Unternehmen auf Eigenfertigung der Produkte für die Gewährleistung bester Qualität.
  • Der Schieber – für zahlreiche Anwendungen. Beim Normalienhersteller findet sich eine große Vielfalt an Schiebern, vom kleinsten Kompaktschieber am Markt über temperierte Schiebereinheiten bis hin zu großen Schieberbaukästen.
  • Die Zentrierung – für zeitsparendes Arbeiten. Mit den einbaufertig abgestimmten Zentrierungen profitieren Kunden von maximaler Flexibilität.
  • Das Heißkanalsystem – für anspruchsvolle Projekte. Meusburger ist der richtige Ansprechpartner für standardisierte Heißkanallösungen und individuelle Gesamtlösungen nach Maß für komplexe Projekte.

 

Umfangreiches Sortiment

Mit den zahlreichen Platten und Formaufbauten im Sortiment von Meusburger stehen seinen Kunden vielfältige Möglichkeiten offen. Beim Normalienhersteller wird auch das beste Rohmaterial spannungsarm geglüht – dies gewährleistet den Kunden beste Qualität. Dank dem hohen Anteil an Eigenfertigung und enormen Lagerkapazitäten kann Meusburger seinen Kunden kürzeste Lieferzeiten garantieren. Beim Unternehmen aus Österreich profitieren Kunden zudem von hochpräzisen Einbauteilen passend zu ihren Anforderungen. Im Portfolio finden sich nicht nur Führungselemente, sondern auch zahlreiche Auswerfer, Schiebersysteme, Zentrierungen und ein umfangreiches Sortiment an Heißkanallösungen. Dabei kann aus über 24.000 Einbauteilen ausgewählt werden. Das Produktportfolio wird stetig erweitert und die Ansprechpartner des Unternehmens stehen den Kunden jederzeit beratend zur Seite.

Willkommen im nächsten Level

Neben der ENGEL Spritzgießmaschine wird ein weiteres Highlight des Messestands die Vorstellung des Meusburger Portals sein. Der Normalienhersteller hat seine Online-Welt auf ein neues Level gehoben, damit seine Kunden möglichst schnell und intuitiv ihr Ziel erreichen. Mit wenigen Klicks ist das Portal für jede Zielgruppe einfach zu bedienen und steht 24/7 zur Verfügung. Dabei profitieren Kunden unter anderem von zeitsparender Konstruktion durch Assistenten und Konfiguratoren, einer übersichtlichen Navigation, einfacher Auftragsabwicklung sowie Einsicht in alle Auftragsdaten und Belege. Und das ist noch nicht alles, denn das Portal wird stetig weiterentwickelt und es werden zukünftig noch mehr Funktionen zur Verfügung stehen. Damit setzt das Unternehmen neue Maßstäbe bezüglich der Arbeit mit Normalien im Werkzeug- und Formenbau. Einen Einblick in das Meusburger Portal gibt es hier.

Betriebsbesichtigung bei Meusburger

Während der Fakuma lädt Meusburger alle Interessierten zu einer Betriebsbesichtigung nach Wolfurt ein. Bei einer ausführlichen Besichtigung wird nicht nur das Unternehmen vorgestellt, sondern die Besucher machen auch einen Rundgang durch die Produktions- und Lagerhallen. Als Marktführer im Bereich hochpräziser Normalien gestattet Meusburger exklusive Einblicke in die Fertigungsprozesse und präsentiert das umfangreiche Normalienprogramm. Zudem wurde im März die Erlebniswelt am Standort in Hohenems eröffnet. Das interaktive Informationsportal für Kunden und Mitarbeiter kann eigenständig erkundet werden und präsentiert das Produktsortiment sowie die Vorteile des Unternehmens.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.