La costruzione di stampi e utensili: un settore sottovalutato

La costruzione di stampi e utensili costituisce la base, spesso trascurata ma indispensabile, della produzione industriale in serie ed è quindi un sensibile indicatore anticipatore degli sviluppi economici. Mentre le discussioni politiche sono dominate da questioni come la protezione del clima e la regolamentazione, questo settore essenziale viene sempre più trascurato. La Meusburger utilizza il suo indice barometrico di mercato appositamente sviluppato per riconoscere tempestivamente le tendenze del mercato e prepararsi costantemente alle sfide di questo settore chiave.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Un problema incompreso

La costruzione di stampi e utensili è trascurata nei dibattiti politici, anche se costituisce la base della produzione in serie ed è quindi un indicatore anticipatore degli sviluppi economici. La dimensione di questo problema è completamente sconosciuta. La seguente metafora può illustrare la gravità della situazione: se in Europa si costruiscono meno stampi e utensili, è come se un contadino non seminasse nulla in primavera: il raccolto non si concretizza. Se le aziende industriali ordinano meno stampi per lo stampaggio ad iniezione o la tranciatura, producono meno; l’uno è inevitabilmente legato all’altro.

Questo sviluppo è particolarmente critico poiché l’Europa è strutturalmente dipendente dalle importazioni. Inoltre, le industrie orientate all’esportazione, come i settori automobilistico e meccanico, il cui futuro a lungo termine dipende in larga misura da un’efficiente produzione di utensili in Europa, svolgono un ruolo fondamentale. Tuttavia, questi settori sono sottoposti ad un’immensa pressione a causa dell’aumento dei costi, della crescente concorrenza asiatica e dei crescenti vincoli normativi, che stanno già portando a cali di produzione e ad una situazione incerta degli ordini.

L’Europa deve rafforzare la propria industria in modo mirato, invece di soffocare i motori dell’innovazione attraverso la burocrazia. Le necessità economiche dovrebbero tornare al centro dell’attenzione: priorità chiare invece di interminabili dibattiti di fondo. Le condizioni quadro dovrebbero essere concepite in modo tale da far crescere la competitività e lo spirito imprenditoriale, invece di affidarsi esclusivamente ai sussidi. Solo adottando una politica industriale coraggiosa e concentrandosi sui propri punti di forza l’Europa potrà evitare di perdere ulteriore terreno.

La forza del settore risiede nell’unità

Grazie alla loro posizione all’inizio della catena di fornitura, i produttori di normalizzati sono in grado di riconoscere tempestivamente le indicazioni sui futuri movimenti del mercato. In questo modo, possiamo già percepire le tendenze di sviluppo del mercato molto prima che il pezzo in materiale plastico raggiunga il cliente finale. Come azienda che ha a cuore il futuro di questo importante settore, la Meusburger ha sviluppato l’indice barometrico di mercato in collaborazione con la “WBA Aachener Werkzeugbau Akademie”. Questo strumento fornisce una panoramica permanente e chiara delle tendenze, degli sviluppi e delle sfide attuali nella costruzione di stampi e utensili in Europa: www.meusburger.com/indice-barometrico-di-mercato

L’ultimo sondaggio, condotto nell’autunno 2024, traccia un quadro generalmente pessimistico nella costruzione di stampi e utensili e questi risultati sono preoccupanti. In tutti i settori, la maggioranza degli intervistati ritiene che l’attuale carico di lavoro sia “troppo basso” o solo “sufficiente”. La situazione è particolarmente allarmante nel settore della tranciatura, dove il 44% delle aziende segnala un “carico di lavoro troppo basso”. Anche per quanto riguarda la costruzione di stampi e utensili, circa il 40% degli intervistati ha dichiarato che il proprio carico di lavoro è “troppo basso”. Questi dati illustrano la necessità di un’azione urgente e l’importanza della coesione all’interno dell’industria, e confermano la preoccupazione per il futuro di questo settore chiave.

Il miglior servizio digitale e personale

“Da anni investiamo molto in importanti progetti di digitalizzazione per garantire ai nostri clienti un chiaro vantaggio”, afferma Guntram Meusburger. In questo contesto, il nuovo portale svolge un ruolo centrale. Dal lancio del moderno shop online, molte nuove funzioni sono state aggiunte, grazie a regolari aggiornamenti che migliorano l’esperienza dell’utente ed offrono ai clienti ancora più opzioni. Il portale Meusburger è disponibile per gli utenti 24 ore su 24 in 20 lingue. Dalla panoramica dettagliata degli ordini alle opzioni di progettazione per risparmiare tempo, il portale supporta i clienti lungo tutta la catena produttiva, in modo da poter raggiungere i propri obiettivi in modo rapido ed efficiente. Se necessario, è disponibile anche una consulenza competente e personalizzata.

Partner in tempi dinamici

Oltre al portale Meusburger, vi sono numerose altre ottimizzazioni, come il consolidamento dei siti produttivi, gli investimenti mirati nella digitalizzazione e l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. Di conseguenza, l’azienda può continuare ad affermarsi in un ambiente difficile ed a fornire ai propri clienti un’assistenza ottimale. La Meusburger è convinta che la combinazione di una gamma di prodotti perfettamente coordinata, di un servizio eccellente e di soluzioni digitali innovative continuerà a rendere l’azienda una delle più stabili del settore. I clienti possono quindi contare sull’affidabilità e sulla stabilità del fornitore, anche in una situazione di mercato incerta.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.