Construction de moules et d’outils de découpe – une industrie sous-estimée

La construction de moules et d’outils de découpe constitue le fondement souvent ignoré mais indispensable de la production industrielle en série et est donc un indicateur précoce sensible des évolutions économiques. Alors que les discussions politiques sont dominées par des sujets tels que la protection du climat et la réglementation, cette industrie essentielle est de plus en plus perdue de vue. Meusburger utilise son propre Baromètre du marché pour identifier les tendances du marché à un stade précoce et se préparer en permanence aux défis de cette industrie clé.

Contact de presse

Julia Grimm Tél.: +43 5574 6706 1496 E-mail: j.grimm@meusburger.com

Une problématique méconnue

La construction de moules et d’outils de découpe est négligée dans les débats politiques, alors qu’elle constitue le fondement de la production en série et est donc un indicateur précoce des évolutions économiques. La dimension de cette problématique est totalement méconnue. Une métaphore peut illustrer la gravité de la situation : si l’on construit moins de moules et d’outils de découpe en Europe, c’est comme si un agriculteur ne semait rien au printemps et ne pouvait donc rien récolter. Si les entreprises industrielles commandent moins de moules ou d’outils de découpe, elles produisent moins ; l’un est inévitablement lié à l’autre.

Cette évolution est particulièrement critique, car l’Europe est structurellement dépendante des importations. En outre, les industries fortement exportatrices comme le secteur automobile et la construction de machines, dont l’avenir à long terme dépend en grande partie d’une construction d’outillages européenne performante, jouent un rôle central. Cependant, ces industries subissent d’immenses pressions dues à l’augmentation des coûts, à la concurrence croissante de l’Asie et à l’accroissement des contraintes réglementaires, ce qui entraîne déjà des baisses de production et des situations de commande incertaines.

L’Europe doit renforcer son industrie de manière ciblée au lieu d’étouffer les moteurs de l’innovation par la bureaucratie. Les nécessités économiques doivent revenir au premier plan, et il faut des priorités claires au lieu de débats de fond sans fin. Plutôt que de compter uniquement sur les subventions, les conditions-cadres devraient être conçues de manière à permettre une croissance de la compétitivité et de l’esprit d’entreprise. Ce n’est qu’en adoptant une politique industrielle courageuse et en se concentrant de nouveau sur ses propres atouts que l’Europe pourra éviter de perdre davantage de terrain.

La force de l’industrie est dans l’unité

Grâce à leur position au début de la chaîne d’approvisionnement, les fabricants d’éléments standards disposent très tôt d’indications sur les futurs mouvements du marché. Ainsi, ils ressentent déjà les tendances de développement sur le marché bien avant que la pièce en plastique finie n’atteigne le client final. En tant qu’entreprise très soucieuse de l’avenir de cette industrie importante, Meusburger a développé le Baromètre du marché en collaboration avec la « WBA Werkzeugbau Akademie ». Cet outil permet de représenter en permanence et de manière claire les tendances actuelles, les développements et les défis de la construction de moules et d’outils de découpe en Europe : www.meusburger.com/barometre-du-marche.

Le dernier sondage réalisé en automne 2024 dresse un tableau globalement pessimiste de la construction de moules et d’outils de découpe, et ces résultats sont inquiétants. Dans tous les domaines, la charge de travail actuelle est majoritairement considérée comme « trop petite » ou seulement « suffisante ». La situation est particulièrement alarmante dans l’industrie de la découpe, où 44 % des entreprises font état d’une « charge de travail trop petite ». Dans la construction de moules et d’outils de découpe elle-même, environ 40 % des personnes interrogées indiquent également que leur charge de travail est « trop petite ». Ces chiffres illustrent la nécessité d’une action urgente ainsi que l’importance de la cohésion au sein de l’industrie, et confirment les inquiétudes concernant l’avenir de cette industrie clé.

Le meilleur service sur le plan numérique et personnel

« Depuis des années, nous investissons fortement dans d’importants projets de numérisation afin d’assurer à nos clients une nette avance », explique Guntram Meusburger. Dans ce contexte, le nouveau portail joue un rôle central. Depuis le lancement de la boutique en ligne moderne, de nombreuses nouvelles fonctions ont été ajoutées à celle-ci grâce à des mises à jour régulières qui améliorent l’expérience utilisateur et offrent encore plus de possibilités aux clients. Le Portail Meusburger est à la disposition des utilisateurs 24 heures sur 24, et ce dans un maximum de 20 langues. Des aperçus détaillés des commandes aux possibilités de conception permettant de gagner du temps, le portail soutient les clients tout au long de la chaîne de valeur afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs rapidement et efficacement. Si l’on en a besoin, un conseil personnel compétent est également disponible.

Partenaire en temps dynamiques

Outre le Portail Meusburger, il existe de nombreuses autres optimisations, comme le regroupement des sites de production et des investissements ciblés dans la numérisation ainsi que l’utilisation d’outils d’intelligence artificielle. L’entreprise peut ainsi continuer à s’affirmer dans un environnement difficile et à soutenir ses clients de manière optimale. Meusburger est convaincu que la combinaison d’une gamme de produits parfaitement adaptée, d’un excellent service et de solutions numériques innovantes permettra à l’entreprise de rester l’une des plus stables de l’industrie. Les clients peuvent ainsi compter sur la fiabilité et la stabilité du fournisseur, même dans une situation de marché incertaine.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.