The right spring for your project

Contacto para prensa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 Dirección de correo electrónico: j.grimm@meusburger.com

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR SYSTEMDRUCKFEDER

 

Zuerst können die folgenden Parameter eingegeben werden:

 

  • Lebensdauer
  • Anzahl der Federn (bei Erhöhung der Anzahl wird das Ergebnis auf das komplette Federnpaket berechnet)
  • Einbaulänge vorgespannt
  • Anfangskraft bei Vorspannung
  • Hub
  • Federkraft in Endlage
  • Außendurchmesser

 

Anschließend wird die Auflistung der passenden Systemdruckfedern angezeigt, sortiert nach dem Außendurchmesser, beginnend mit dem kleinstmöglichen. Zum Schluss besteht die Möglichkeit, die CAD-Daten zu generieren – auch im Einbauzustand. Mithilfe des Systemdruckfeder-Assistenten kann also die richtige Feder für jeden Anwendungsfall schnell gefunden werden. Sicherheit und Zeitersparnis sind dabei garantiert.

 

Den Systemdruckfeder-Assistenten finden Sie hier: www.meusburger.com/systemdruckfedern

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.