Sonderplatten schnell und einfach konfigurieren

Meusburger liefert Sonderplatten in acht verschiedenen Standardausführungen. Die Platten sind in mehr als 25 verschiedenen Werkstoffen erhältlich und sind dank dem Spannungsarmglühen in den hauseigenen Glühöfen in sehr engen Toleranzen gefertigt. Trotzdem sind die Sonderplatten beim Normalienhersteller schon ab drei Arbeitstagen versandbereit.

Mit wenigen Klicks zur Sonderplatte

Der Platten-Konfigurator bietet Kunden vielfältige Möglichkeiten, um die passende Platte zu konfigurieren. Schritt für Schritt kann die gewünschte Platte zusammengestellt werden. Dabei stehen den Kunden diverse Hilfestellungen wie die Prüfung der Eingabewerte im Hintergrund, der Werkstoff-Auswahlassistent und interaktive Auswahltabellen mit bildlichen Darstellungen zur Verfügung. Der Konfigurator kann hier getestet werden: www.meusburger.com/platten-konfigurator.

Die Ausführungen kompakt zusammengefasst

Die Ausführungen 1 bis 8 decken ein großes Spektrum an verschiedenen definierten Bearbeitungskombinationen ab und können unkompliziert angefragt werden.  Alle verfügbaren Werkstoffe sind spannungsarm geglüht. Hier finden sich alle Ausführungen kompakt zusammengefasst: www.meusburger.com/ausfuehrungen. Um die Auswahl des passenden Materials zu erleichtern, bietet Meusburger den Werkstoff-Auswahlassistenten. Dank der benutzerfreundlichen Bedienung und den anwenderbezogenen Suchfiltern finden Kunden schnell das passende Material für ihr Projekt.

Verzugsarme Weiterverarbeitung

Da bereits die Qualität der Grobbleche entscheidend für die spätere Weiterverarbeitung der Platten und Stäbe ist, stellt Meusburger höchste Ansprüche an seine Stahllieferanten. Zudem werden alle Grobbleche zur Überprüfung der Qualität direkt im Haus einer Spektralanalyse sowie der Festigkeitsprüfung unterzogen. Denn nur einwandfreier Stahl von renommierten Stahlwerken schafft es durch die Qualitätskontrolle bei Meusburger und somit in einen der drei hauseigenen Glühöfen. Diese haben eine Gesamtkapazität von 240 Tonnen pro Tag. Dadurch wird eine verzugsarme Weiterverarbeitung garantiert und harte Stellen im Gefüge sind ausgeschlossen, wodurch ein abrupter Werkzeugbruch vermieden wird. Das Spannungsarmglühen reduziert die Durchlaufzeiten, erhöht die Präzision, bringt in weiterer Folge Kostenersparnisse mit sich und sorgt so langfristig für einen Wettbewerbsvorteil.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.