Consumíveis Extratores

O que é preciso considerar para a lubrificação de extratores?

A lubrificação de elevada qualidade dos pinos dos extratores é uma parte importante no fabrico de moldes, cunhos e cortantes. Se prestar atenção a alguns pontos, isso pode prolongar significativamente a vida útil do molde de injeção. Um lubrificante para extrator tem de cumprir uma série de requisitos, o que, na prática, muitas vezes dificulta a escolha do produto adequado.

Colocam-se, portanto, as questões "Quais os lubrificantes adequados?" e "O que tenho de considerar aquando da utilização?"

Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para o ajudar a encontrar uma solução que seja ideal para a lubrificação dos extratores, seja de aplicação simples e não tenha de ser encomendada em grande embalagem imediatamente.

Encontrar lubrificantes com o melhor desempenho na área de lubrificação do extrator pode muitas vezes ser um desafio e, no final, acaba-se por optar por um produto qualquer que não é o mais adequado. Muitas das soluções disponíveis no mercado podem ser utilizadas para a lubrificação de extratores, mas não foram desenvolvidas especificamente para essa finalidade e satisfazem apenas parcialmente os requisitos complexos. Massas lubrificantes simples à base de óleo mineral com lubrificantes sólidos, por exemplo, muitas vezes perdem muito desempenho a temperaturas acima de 180°C, uma vez que o óleo mineral que contêm já atinge os seus limites nessas temperaturas.

Ao selecionar lubrificantes, é importante contar com a experiência de especialistas da indústria de ferramentas e moldes. Os produtos que foram desenvolvidos junto de clientes no setor da “moldagem por injeção” estão, portanto, perfeitamente adaptados às exigências do processo de moldagem por injeção. Esta colaboração resultou numa solução ideal para a lubrificação do ejetor — uma massa lubrificante totalmente sintética e isenta de sólidos à base de perfluoropoliéter (PFPE).

A massa lubrificante PFPE é extremamente estável à temperatura e altamente reativa. Tal permite tempos de operação mais longos, mesmo em condições e temperaturas de utilização difíceis. Para além disso, como não contém lubrificantes sólidos, este lubrificante é ideal para as tolerâncias muito restritas na área de orientação do extrator.

VGI 300 – Massa inerte totalmente sintética sem PTFE, utilizável até 300 °C

Massa indicada para altas temperaturas, sem lubrificantes sólidos, para lubrificar extratores, peças de deslize, conjuntos de extração em ferramentas e moldes que necessitem de tolerâncias apertadas e que tenham de suportar longos intervalos de lubrificação.

  • Temperatura operacional até 300°C
  • Grande número de ciclos de injeção sem necessidade de lubrificar
  • Adequado para tolerâncias apertadas
  • Adequado para peças visíveis (sem transporte de massa lubrificante via extratores)
  • Certificado Ins-H1 (aprovado para a indústria alimentar)

Nota sobre a aplicação

Para garantir a capacidade ideal dos lubrificantes PFPE, o ponto de lubrificação deve estar sem gravação e não pode conter resíduos de óleo, massa lubrificante, suor das mãos, partículas de sujidade ou similares. Para a melhor pré-limpeza possível, recomendamos o limpador universal de elevado desempenho VCM 20. A massa lubrificante é então incorporada em camada fina e uniformemente com um pano limpo e sem fiapos. É particularmente importante que a massa lubrificante não seja misturada posteriormente com outros lubrificantes.

VCM 20 – Produto de limpeza universal

Para limpeza profunda e sem resíduos de superfícies metálicas. Remove resíduos de gordura, óleo, resina, cera e sujidade. Remove resíduos de tinta e condensados da superfície da linha da junta.

  • Limpa mais rápido e eficazmente
  • Evaporação sem resíduos
  • Garante superficies absolutamente limpas
  • Certificado InS-K1 e InS-k3

Meusburger TechnikTipp – Perfluorpolyether-Fette (PFPE-Fette)
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.