Precisione nella sua forma più pura: soluzioni complete per camera bianca

Nelle applicazioni in camera bianca è necessario soddisfare i più elevati requisiti in termini di pulizia, sicurezza dei processi e qualità del prodotto. A tal fine, è fondamentale disporre di componenti perfettamente coordinati tra loro. Con una gamma completa di piastre, componenti e componenti canale caldo, Meusburger offre un pacchetto completo per camera bianca da un unico fornitore e supporta gli utenti nella realizzazione di processi di produzione puliti, stabili ed efficienti.

Contatti per la stampa

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Comunicati stampa da scaricare

Meno interfacce, maggiore sicurezza dei processi

Per un funzionamento economico delle applicazioni in camera bianca, l’interazione di tutti i componenti utilizzati è fondamentale. Grazie alla combinazione di piastre, componenti e componenti canale caldo in una gamma abbinata, si riduce l’onere di coordinamento lungo la catena di valore aggiunto. Allo stesso tempo, gli utenti beneficiano di interfacce chiaramente definite e di standard di qualità uniformi. Il pacchetto completo di Meusburger consente un acquisto efficiente e favorisce una rapida realizzazione dei progetti.

Componenti a bassa usura per processi puliti

Un fattore essenziale in camera bianca è la prevenzione dell’abrasione da particelle. La gamma di prodotti Meusburger comprende pertanto diversi componenti progettati specificamente per soddisfare i requisiti degli ambienti di produzione puliti. I componenti con rivestimento DLC riducono l’usura e quindi la formazione di particelle grazie al loro basso coefficiente di attrito. A completamento sono disponibili componenti in acciaio inossidabile che convincono per la loro elevata resistenza alla corrosione. Gli elementi di termoregolazione in acciaio inossidabile e a basso coefficiente di perdita riducono inoltre al minimo il rischio di perdite e garantiscono un funzionamento affidabile e pulito.

Materiali a basso livello di corrosione come base stabile

La scelta del materiale giusto gioca un ruolo fondamentale in camera bianca. I materiali a basso livello di corrosione contribuiscono a preservare la qualità delle superfici a lungo termine e a garantire la stabilità del processo. Meusburger offre direttamente a magazzino diverse piastre e barre in acciai per utensili resistenti a basso livello di corrosione. I materiali 1.2083 (ESU/H), 1.2085 e 1.2316 si contraddistinguono per l’elevato contenuto di cromo e la conseguente resistenza alla corrosione. A seconda dell’applicazione, sono disponibili diverse caratteristiche in termini di durezza, lavorabilità e qualità superficiale, che rendono questi materiali adatti a diverse esigenze in camera bianca.

Componenti canale caldo precisi destinati ad applicazioni esigenti

Anche la tecnica di iniezione ha un’influenza determinante sulla sicurezza dei processi in camera bianca. I sistemi ad otturazione di Meusburger consentono un’apertura e una chiusura precise dei punti di iniezione e sono adatti ad applicazioni complesse con elevati requisiti di qualità. Grazie all’iniezione definita è possibile produrre in modo riproducibile parti in plastica di alta qualità. Allo stesso tempo, i sistemi supportano un numero elevato di cavità e cicli di iniezione brevi. I sistemi ad otturazione ad azionamento pneumatico o servoelettrico consentono inoltre un funzionamento senza olio, riducendo così il rischio di impurità, un presupposto fondamentale per processi controllati e stabili in camera bianca.

Grazie alla perfetta interazione tra componenti, piastre e componenti canale caldo, Meusburger offre una base affidabile per le applicazioni in camera bianca. Maggiori informazioni sul pacchetto completo per camera bianca sono disponibili all’indirizzo www.meusburger.com/camera-bianca.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.