¿Para qué productos está disponible la exportación CAD?
Si la función de exportación de datos CAD está disponible para un producto, verá el botón «CAD» en la página detallada del producto. Si no ve el botón, es porque no es posible exportar los datos CAD.
Si en el carrito, en una lista de materiales o en «Mi cuenta» selecciona para exportar a CAD productos para los que no podemos facilitar este tipo de datos, aparecerá un mensaje que lo indica 1.

Exportación CAD en la página detallada de producto
Para exportar el archivo CAD desde la página detallada de producto, haga clic en el botón «CAD» 1.

Se abre la ventana de exportación de datos CAD. Aquí puede elegir el formato en el que necesita el archivo CAD 2. A continuación, haga clic en el botón de descarga 3. Si se trata de un artículo configurable, puede seguir los pasos descritos en «Exportación CAD con modelos configurables”.

Exportación de datos CAD desde el carrito de la compra
Puede exportar los archivos CAD directamente desde su carrito de la compra. Solo tiene que seleccionar la posición o las posiciones que desee 1 y hacer clic en el botón «Exportar como CAD» 2.

Si quiere exportar todas las posiciones del carrito, haga clic en el botón «Carrito completo…» 3 y seleccione «Exportar como CAD» 4.

Se abre la ventana de exportación de datos CAD. Aquí puede elegir el formato en el que necesita el archivo CAD 5. A continuación, haga clic en el botón de descarga 6. Si se trata de un artículo configurable, puede seguir los pasos descritos en «Exportación CAD con modelos configurables”.

Exportación CAD desde una lista de materiales
Desde sus listas de materiales también puede exportar los archivos CAD de los artículos en cualquier momento. Solo tiene que seleccionar la posición o las posiciones que desee 1 y hacer clic en el botón «Exportar como CAD» 2.

Si quiere exportar como CAD todas las posiciones de la lista de materiales, haga clic en el botón «Carrito completo…» 3 y seleccione «Exportar como CAD» 4.

A continuación, se abre la ventana de exportación de datos CAD. Aquí puede elegir el formato en el que necesita el archivo CAD 5. A continuación, haga clic en el botón de descarga 6. Si se trata de un artículo configurable, puede seguir los pasos descritos en «Exportación CAD con modelos configurables”.

Exportación CAD desde «Mi cuenta»«
También puede exportar los archivos CAD de sus artículos desde los pedidos. Solo tiene que seleccionar la posición o las posiciones que desee 1 y hacer clic en el botón «Exportar como CAD» 2.

Si quiere exportar todas las posiciones del pedido, haga clic en el botón «Pedido completo…» 3 y seleccione «Exportar como CAD» 4.

A continuación, se abre la ventana de exportación de datos CAD. Aquí puede elegir el formato en el que necesita el archivo CAD 5. A continuación, haga clic en el botón de descarga 6. Si se trata de un artículo configurable, puede seguir los pasos descritos en «Exportación CAD con modelos configurables”.

Exportación CAD con modelos configurables
La función de exportación CAD con modelos configurables está pensada para ayudarle a diseñar nuestros artículos adecuándolos a su proyecto y facilitarle el montaje de los componentes. No obstante, debe tener en cuenta que estos ajustes solo se refieren a la exportación CAD y no al artículo en sí.
Si abre la exportación CAD para un modelo configurable, ésta comienza por la definición de los parámetros del artículo, en caso de que estén disponibles para el artículo seleccionado. En el lado izquierdo se ve el modelo en 3D en tiempo real 1, que se va adaptando en función de los cambios que haga en los parámetros. Debajo se muestra un dibujo acotado del artículo 2. En el lado derecho puede ajustar los parámetros que se indican en el dibujo acotado 3.

Si está disponible, también puede elegir si deben generarse espacios de montaje 4. Para acceder a la descarga, haga clic en «Guardar y continuar» 5.

En el segundo paso, puede elegir el formato en el que necesita el archivo CAD 6. A continuación, haga clic en el botón de descarga 7.