smartFLOW Helix – Präzise Schmelzeführung für stabile Prozesse im Spritzguss

In der anspruchsvollen Welt des Spritzgießens beeinflusst die Schmelzeführung im Heißkanalsystem maßgeblich die Prozessstabilität, Bauteilqualität und Wirtschaftlichkeit. Mit smartFLOW Helix erweitert Meusburger sein Heißkanalportfolio um eine Lösung, die speziell für Nadelverschlussanwendungen entwickelt wurde. Die Technologie optimiert die Strömungsführung im Düsenbereich und unterstützt Anwender dabei, anspruchsvolle Kunststoffe prozesssicher zu verarbeiten.

Pressekontakt

Julia Grimm Tel.: +43 5574 6706 1496 E-Mail: j.grimm@meusburger.com

Gezielte Strömungsführung für homogene Schmelze

smartFLOW Helix basiert auf der bewährten Verteilertechnologie smartFLOW und wurde gezielt für den Einsatz in Nadelverschluss-Heißkanalsystemen weiterentwickelt. Kern der Lösung ist eine spezielle Anströmungsgeometrie, die in der Düse einen definierten Wirbel – eine Helix-Strömung – erzeugt. Diese Geometrie homogenisiert den Schmelzestrom unmittelbar vor dem Eintritt in die Kavität. Temperatur- und Druckunterschiede innerhalb der Schmelze werden reduziert, wodurch eine gleichmäßige Füllung unterstützt wird. Besonders bei komplexen Geometrien oder dünnwandigen Bauteilen trägt die optimierte Strömungsführung zu einer stabilen Formfüllung bei.

Optimierung von Nadelverschlussanwendungen

Nadelverschlusssysteme stellen hohe Anforderungen an die Strömungsführung im Anschnittbereich. Konventionelle Systeme können beispielsweise zu sogenannten Nadelschatten im Anspritzbereich führen. Die spezielle Geometrie von smartFLOW Helix eliminiert diese Effekte. Durch die gezielte Durchmischung der Schmelze im Düsenbereich wird eine gleichmäßige Materialverteilung unterstützt, was Anspritzfehler minimiert und die optische Qualität der Bauteile verbessert.

Rheologisch ausgelegte Fließkanäle und diffusionsgeschweißte Verteiler

Neben der speziellen Anströmtechnologie setzt Meusburger auf diffusionsgeschweißte Heißkanalverteiler, die dank ihrer rheologischen Auslegung eine gleichmäßige Schmelzeführung gewährleisten. Diese ist optimal auf das Fließverhalten des Kunststoffs abgestimmt. Das Diffusionsschweißen ermöglicht die Realisierung komplexer Kanalverläufe mit hoher Maßgenauigkeit und Oberflächengüte. Dadurch lassen sich Druckverluste und lokale Hotspots reduzieren.

Mehrwert für anspruchsvolle Anwendungen

Meusburger empfiehlt smartFLOW Helix insbesondere bei häufigen Farbwechseln, bei Anwendungen mit hohen optischen Anforderungen, bei Multikavitäten sowie bei technischen Kunststoffen. Die verbesserte Homogenisierung der Schmelze trägt zu einer konstanten Teilequalität und stabilen Prozessen bei. Auch bei Standardanwendungen bietet die Technologie Vorteile: Eine gleichmäßige Füllung reduziert das Risiko von Ausschuss und erhöht die Prozesssicherheit im Serienbetrieb.

Weitere Informationen sowie ein Video zur Technologie stehen auf der Website zur Verfügung: www.meusburger.com/smartflow
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.