Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do 17:00. Pod tym linkiem znajdą Państwo osobę kontaktową obsługującą Państwa region.
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
Koszyk {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} szt.   Zmień koszyk

Uwagi:

Zdjęcie szt. szt. Cena jednostkowa Cena całkowita Cena całkowita łącznie z rabatem
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Cena na zapytanie {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie
Suma całkowita bez podatku VAT:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Cena na zapytanie

Zaloguj się, aby kontynuować zamówienie.

Informacje prasowe dotyczące naszej firmy

Są Państwo zainteresowani naszą firmą oraz naszymi produktami? Trafiliście Państwo pod właściwy adres.

Arno Gozzi
Dyrektor ds. Marketingu

Meusburger highlights at the Blechexpo trade fair

11.10.2017, Die making

The Austrian expert in standard components is again presenting many innovations for die making at the Blechexpo trade fair in Stuttgart. The entire range of components with around 8,500 items can be found in the new clearly arranged 2018 I 2019 catalogue. Innovative active parts and the revolutionary H 3000 Clamping system are brand new in the Meusburger range. There are also interesting expansions for cutting elements and the blocks for eroding.

New products for die makers

As of mid October, numerous innovations for die making are available at Meusburger. The new products – namely different active parts, new cutting elements as well as expansions in the area of blocks for eroding – will be presented at Blechexpo 2017 at the Meusburger stand 7108 in hall 7 for the first time. Take the opportunity to have a closer look at the innovations and try them out on the spot!

 

H 3000 – an innovative in-house development

For many years, mould makers have already known the multifunctional H 1000 Clamping system which has revolutionised the manufacturing process in mould making and stands for high efficiency. Now the innovative system is also available for die makers as the 'H 3000'. The clamping system was designed and constructed to exactly match the standard hole pattern of the Meusburger die sets. The H 3000 is an innovative in-house development from Meusburger. The high precision of the H 3000 in combination with the high accuracy of the Meusburger standard die sets result in an exact and dimensionally perfect stamping die. Due to very tight tolerances of the mounting holes and the clamping elements, the die plates can be clamped and machined with repeatable accuracy in the µ range with the help of the Meusburger H 3000 Clamping system. As a result, time and costs can be saved in this production.

 

Clearly arranged catalogue with practical selection guides

In addition to different die sets, the leading manufacturer of high-precision standard parts also offers its customers a wide range of components especially for die making. The complete range of components with around 8,500 items is clearly arranged on 450 pages in the new catalogue 'Die Making Components 2018 I 2019'. The practical selection guide and technical information provided in the catalogue make it user-friendly and facilitate the user's everyday work. Highlights include innovative active parts for guiding, positioning, and machining of metal strips, a wide range of configurable cutting elements as well as gas springs with active safety devices. The new catalogue can be ordered directly at the Meusburger stand at the Blechexpo.

 

Visit Meusburger at the Blechexpo trade fair: in hall 7 at stand E 7108

 

Przegląd prasy

Press contact

Should you require further information on this press release or have any questions or comments, please feel free to contact us by email.

Lia Klimmer

Lia Klimmer
Head of Department Communications

+43 5574 6706-1446

E-Mail