Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Persberichten over ons bedrijf

Bent u geïnteresseerd in ons bedrijf en onze producten? Dan bent u hier aan het juiste adres.

De diverse stempelbevestigingen vergelijken

21.05.2019, Stansmatrijzen

Het omvangrijke normdelenassortiment van Meusburger biedt een veelvoud aan mogelijkheden voor stempelbevestiging – met directe CAD-gegevens export en uit voorraad leverbaar voor een snelle constructie en productie. Afhankelijk van de toepassing en situatie kunnen ponsnippels op diverse manieren in de stansmatrijs worden gemonteerd c.q. bevestigd. In dit artikel worden de verschillende manieren van stempelbevestiging, inclusief het Ball-Lock-systeem onder de loep genomen.

Bevestiging via de kopgeometrie

Bij dit type bevestiging wordt de ponsnippel via de kopvorm tussen drukplaat en nippelhouderplaat ingeklemd. De meest gebruikte vormen zijn de conische, cilindervormige en trombonehals kopvormen. De keuze wordt onder andere bepaald door de betreffende stans- c.q. trekkrachten, te verwachten standtijden en beschikbare ruimte. Het meest gangbare type, de ponsnippel met conische kop conform DIN 9861, heeft als voordeel minimaal benodigde ruimte. De ponsnippel met cilindervormige kop conform ISO 8020 heeft wat meer ruimte nodig, maar is daarentegen eenvoudiger in te bouwen en bestand tegen grotere trekkrachten. Deze is optioneel bij Meusburger ook inbouwklaar verkrijgbaar met exacte kophoogte (E 55405), wat het naslijpen van de stempelkoppen bespaart. Voor zeer hoge trekkrachten zijn ponsnippels met trombonehals conform DIN 5118 of ponsnippels met 30°-conische kop geschikt. De ponsnippel met trombonehals heeft weliswaar minder plek nodig, maar vergt een gecompliceerde montage, die door middel van een tapverzinkboor (WZB 318128) of opnamehuls (E 55301) ingebracht kan worden. De ponsnippels met cilindervormige kop conform DIN 9844 hebben ongeacht de kopdiameter een kophoogte van 4 mm, wat de inbouw kan vereenvoudigen. Alle varianten zijn bij Meusburger als direct leverbare normdelen verkrijgbaar.

Foto: Meusburger, publicatie gratis
Bestandsnaam: Stempelbefestigung-Kopfgeometrie.jpg
Toelichting: De diverse kopgeometrieën vergeleken

Geschroefde ponsnippels

Middels een flens of schroefdraad aan de kopse kant van de ponsnippel wordt deze via de kopplaat geschroefd. Bij draadgeërodeerde contournippels maakt dit type bevestiging een relatief eenvoudige vervaardiging van de nippels mogelijk. Bovendien kunnen dankzij de minimaal benodigde ruimte de ponsnippels dicht op elkaar geplaatst worden. Tevens is hier een ondersteuning van de ponsnippel ter hoogtecompensatie na het naslijpen eenvoudig mogelijk.

Foto: Meusburger, publicatie gratis
Bestandsnaam: Stempelbefestigung-verschraubt.jpg
Toelichting: Inbouwvoorbeeld ponsnippel geschroefd

Vormgebonden verbinding door middel van stempelophanging

Deze bevestigingsmogelijkheid biedt zich speciaal aan voor filigrane nippels. Dankzij de gestandaardiseerde stempelophangingen vervalt het vervaardigen van schroefdraad in de nippel. De lagering is zwevend, om ongewilde krachten op de nippel te vermijden. Ook hier is het ondersteunen van de ponsnippel eenvoudig mogelijk. Let a.u.b. op dat nippel en houderstuk ondersteund worden, zodat de zwevende lagering van de nippel gegarandeerd blijft.

Foto: Meusburger, publicatie gratis
Bestandsnaam: Stempelbefestigung-Aufhaengung.jpg
Toelichting: Gestandaardiseerde stempelophanging E 5665

Snelwisselsysteem c.q. Ball-Lock-systeem

Het kenmerk van snelwisselsystemen of Ball-Lock-systemen is een bolsegment in de schacht van de nippel. Deze wordt door een geveerde kogel in de nippelhouderplaat gespannen. Voor het verwisselen van de ponsnippel wordt eerst de kogel via een stelschroef teruggeschoven en kan de nippel snel en eenvoudig worden gedemonteerd. Vervolgens wordt de stelschroef in de uitgangspositie gedraaid en de volgende nippel erin geschoven. Hierdoor vervalt het demonteren van de hele nippelhouderplaat. Snelwisselnippels worden hoofdzakelijk toegepast in de productie bij de automobielindustrie. Op basis van de compacte, driehoekige constructie is de ruimte in het stansgereedschap optimaal te benutten. Dit type stempelbevestiging is echter niet geschikt voor hoge slagfrequenties en hoge trekkrachten. Als alternatief worden hier ponsnippels conform ISO 8020 met de daarbij passende nippelhouderplaten gebruikt.

Foto: Meusburger, publicatie gratis
Bestandsnaam: Ball-Lock-System-Funktionsprinzip.jpg
Toelichting: Werkingsprincipe Ball-Lock-systeem

 

Foto: Meusburger, publicatie gratis
Bestandsnaam: Ball-Lock-System-Dreieckige-Bauweise.jpg
Toelichting: Driehoekige constructie voor een optimale benutting van de ruimte

 

Auteur: Michael Hrach, MSc
Productmarketing Meusburger

De diverse stempelbevestigingen vergelijken

Ball-Lock-systeem van Meusburger

Naar het persoverzicht

Pressekontakt

Sollten Sie weitere Informationen zu dieser Pressemeldung benötigen oder Fragen und Anmerkungen haben, können Sie uns gerne per Email kontaktieren.

Lia Klimmer
Lia Klimmer
Abteilungsleitung Kommunikation

+43 5574 6706-1446

E-mail
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version