Im vierten Teil unserer Serie „Alles rund um die Gasdruckfeder" haben wir alle Informationen zum Thema Einbau und Wartung der Gasdruckfedern für Sie zusammengefasst. Zudem finden Sie noch wertvolle Tipps zur richtigen Lagerung.
Die Gasdruckfeder wenn möglich immer am Werkzeug befestigen.
Verwenden Sie eine geeignete Schraubensicherung – Meusburger VBA 2M43.
Immer die korrekten Anzugsmomente wie angegeben einhalten.
Nach jedem Eingriff am Werkzeug den Zustand der Gasdruckfedern und der Befestigungen überprüfen.
Zur Überprüfung der Kraft eines Zylinders keinen Schraubstock verwenden.
Es ist verboten, die Gasdruckfeder nicht im rechten Winkel zu positionieren. Es gilt, Querkräfte zu vermeiden, während die Kolbenstange zusammengedrückt wird. Üben Sie immer Druck auf die gesamte Endfläche der Kolbenstange aus und gleichen Sie die Last in dem Werkzeug so weit wie möglich aus.
Die Gewindebohrung an der Kolbenstange darf nur für den Transport der Gasdruckfeder verwendet werden. Es ist verboten, die Gasdruckfeder mit der Gewindebohrung am Kolbenstangenkopf zu befestigen.
Keinerlei mechanische Bearbeitung am Zylinder oder an der Kolbenstange vornehmen.
Jeder unkontrollierte Rückhub der Kolbenstange ist verboten. Dieser kann Schäden oder mechanische Einwirkungen am Zylinder oder dessen Befestigungen verursachen.
Die Gasdruckfeder darf mit keinem anderen Gas außer Stickstoff N2 gefüllt werden.
Die Oberfläche der Gasdruckfedern ist vor aggressiven Feststoffen und Flüssigkeiten (Natriumcarbonate und Chloride) zu schützen. Falls solche Stoffe für die Reinigung der Werkzeuge verwendet werden, müssen alle Rückstände von den Gasdruckfedern entfernt werden.
Es wird empfohlen, eine Hubreserve von 10% der nominellen Hublänge oder von 5 mm für Hübe über 50 mm vorzusehen.
Die Gasdruckfeder nicht bei Temperaturen über 80°C/176°F verwenden.
Die Gasdruckfeder nicht bei Geschwindigkeiten über 0,8 ÷ 1,8 m/s verwenden.
Den auf dem Zylinder angegebenen maximal zulässigen Fülldruck nicht überschreiten.
Beim Entleeren den Zylinder umdrehen und den Gasfluss in die der Bedienungsperson entgegengesetzte Richtung leiten.
Bei einer Schadenssituation muss die Gasdruckfeder sofort im eingebauten Zustand drucklos gemacht werden. Dies kann durch folgende Maßnahmen geschehen: Öffnen des Ventils oder Anbohren des Zylinderrohrs, bis Gas ausströmt.
Einbaumethoden
Einbau im Sackloch
Sicherstellen, dass die Auflagefläche NICHT unterbrochen ist. Nach jedem Eingriff am Werkzeug, stets den Zustand der Gasdruckfeder und ihrem Sitz überprüfen.
Befestigung oben
Befestigung mittels Bundflansch
Befestigung unten
Befestigung mittels Fußflansch
Befestigung am Boden
Schrauben von geeigneter Länge verwenden, um die gesamte Tiefe des Gewindelochs auf dem Zylinder einzunehmen.
Wartung
Falls die Belastungsgrenzen, die von VDI 3003 (siehe Tabelle) vorgeschrieben sind, überschritten wurden, muss für eine Wartung gesorgt werden. Diese kann von Special Springs oder selbst vor Ort nach Bestellung des geeigneten Bausatzes, der mit Betriebsanleitung geliefert wird, durchgeführt werden. Der Wartungskit-Code (Man. Code) ist auf den Gasdruckfedern angegeben.
Entladewerkzeug
Zum vollständigen Entladen der Gasdruckfeder
Fülladapter
Zum erneuten Befüllen der Gasdruckfeder
Tipps zur richtigen Lagerung von Gasdruckfedern
Lagerung in aufrechter/horizontaler Lage ist kein Problem.
Vermeidung einer Lagerung mit der Kolbenstange nach unten.
Eine Lagerung an einem dunklen Ort ist nicht notwendig, wir empfehlen eine direkte Sonnenstrahlung zu vermeiden.
Die Gasdruckfeder kann 1 bis 2 Jahre gelagert werden.
Die Umgebungstemperatur soll zwischen 0° und 35° C betragen.
Die besten Lagerungsbedingungen sind in geschlossenen Räumen, mit leichter Belüftung, frei von Feuchtigkeit und insbesondere Staub. Gehen Sie vorsichtig mit den Gasdruckfedern um, um Dellen oder Kratzer, vor allem an den Kolbenstangen, zu vermeiden.
Vermeiden Sie den Kontakt mit korrosiven Chemikalien sowie deren Dampfaustritt.
Ein Schmieren der Kolbenstange ist nicht notwendig. Unsere Gasdruckfedern sind vor dem Versand ausreichend geschmiert.
Bitte vermeiden Sie es, die Kolbenstange zu reinigen, um das Schmiermittel nicht zu entfernen und dadurch Korrosion zu verursachen.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.
Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.