Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Uw contactpersonen

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Service & Ondersteuning

Hot runners
+49 6204 6069-0

Regeltechniek
+49 6293 9203-0

Uw bericht aan ons

Ja, ik ga akkoord met de privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden .

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Werkplaatsuitrusting

Anwendungsbereiche Werkstattbedarf

Werkstattbedarf perfekt auf den Formenbau abgestimmt

Um Sie jederzeit bestmöglich zu unterstützen, haben wir für unterschiedlichsten Anwendungsbereiche im Formenbau die passenden Artikel aus dem Werkstattbedarf für Sie. Werfen Sie doch gleich einen Blick auf unser umfangreiches Sortiment.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Komplettanbieter im Werkstattbedarf – Betriebsstoffe

Sowohl für Spritzguss- als auch für Stanzwerkzeuge werden verschiedene chemische Produkte benötigt. Wir ersparen Ihnen ein mühevolles Testen vieler Produkte und Lieferanten und bieten die besten Lösungen aus einer Hand.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Komplettanbieter im Werkstattbedarf – Oberflächentechnik

Auch im Bereich Oberflächentechnik überzeugt unser Sortiment durch eine große Vielfalt. Bearbeitungsprozesse wie beispielsweise die Hochglanzpolitur oder das Entfernen der Erodierstruktur können mit unseren Produkten perfekt durchgeführt werden.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Komplettanbieter im Werkstattbedarf

Als Komplettanbieter für den Werkzeug- und Formenbau umfasst unser Sortiment ein breit gefächertes Spektrum. Dazu gehören unter anderem auch Produkte für unterschiedlichste Bearbeitungsprozesse wie das Zerspanen oder Erodieren.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Prozesskosten durch Hochleistungswerkzeuge senken

Mit unseren Hochleistungsreibahlen sorgen wir für höhere Schnittwerte und einen verkürzten Zeitaufwand im Vergleich zu den üblichen langsamen Vorgängen. Unser Sortiment an Hochleistungsbohrer ist perfekt abgestimmt auf die hochwertigen Materialien im Werkzeug- und Formenbau.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Flexibles Spannen mit dem Zentrischspanner

Der Zentrischspanner HER 1144 besticht durch seine vielseitige Anwendungsmöglichkeit, weshalb er in keiner Werkstatt fehlen sollte. Sei es beim Senkerodieren, für das Spannen von Elektrodenrohlingen oder für die Werkstückspannung bei leichten Zerspanungsarbeiten.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Zentrischspanner – Spannen Ohne Vorprägen

Oftmals ist es bei der Verwendung von Zentrischspannern notwendig, jedes einzelne Werkstück in einem separaten Arbeitsschritt mühsam mittels Prägemaschine vorzuprägen. Grund für das Ausweichen auf eine Prägemaschine ist meist die fehlende Stabilität des Spannmittels.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Anschlagmittel mit Innovation

Der Markt im Bereich Hebetechnik bietet eine Vielzahl von verschiedenen Anschlagpunkten, meist beschichtet in sehr auffälligen Farben. Diese auffällige Farbgebung kann jedoch oft viel mehr, als man auf den ersten Blick vermuten würde.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Hartbearbeitung im Werkzeug- und Formenbau

Die Hartbearbeitung spielt nicht nur eine bedeutende Rolle im Werkzeug- und Formenbau, sondern gilt auch als große Herausforderung. In den letzten Jahren wurden in diesem Bereich einige Fortschritte bei der Entwicklung von Fräswerkzeugen erzielt, welche als Alternative zum zeitaufwendigen Erodieren und Schleifen einen teils schnelleren, präziseren und wirtschaftlicheren Prozess ermöglichen.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Vorteile der WZF-Fräser

Für die besonderen Anforderungen im Werkzeug- und Formenbau haben wir für Sie ein abgestimmtes Sortiment an Schrupp- und Schlichtfräsern sowie 3D-Torus und Vollradiusfräsern für Stahl, Aluminium, Kupfer und Graphit zusammengestellt.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Erodieren mit dem Passstiftsystem

Am Markt gibt es eine Vielzahl von Systemen um Elektrodenrohlinge auf den Elektrodenhalter zu spannen.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

Was muss ich bei der Auswerferschmierung beachten?

Eine hochwertige Schmierung der Auswerferstifte ist ein wichtiger Part im Werkzeug- und Formenbau. Wenn man ein paar Punkte beachtet, kann das die Standzeit der Spritzgusswerkzeuge bedeutend verlängern. Ein Auswerferschmierstoff muss eine Vielzahl an Anforderungen erfüllen, was in der Praxis die Auswahl des passenden Produktes oft erschwert.

Weiterlesen

Werkstattbedarf

H 1000 - das multifunktionale Spannsystem für den Formenbau

Mit der H 1000 arbeiten Sie nicht nur schnell und effektiv, sondern auch absolut präzise und wiederholgenau. Die F-Normalien werden dort ausgerichtet und gespannt, wo es für die Funktion der Form wichtig ist, nämlich in den Führungsbohrungen.

Weiterlesen

Inloggen

Bent u reeds klant?

Als u al toegangsgegevens heeft voor het Meusburger portaal, kunt u hier inloggen:

Wachtwoord vergeten?

Het nieuwe wachtwoord is al onderweg en moet zo direct in uw postvak aankomen. Wij wensen u een succesvolle dag.

Voer a.u.b. uw e-mailadres in.
Wij sturen u een nieuw wachtwoord.

Shop keuze

Kies uw land

Locaties