Contatto

Siamo a vostra disposizione da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00. In questo link troverete le persone di contatto per la vostra regione.
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
Carrello acquisti {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} Articoli   Cambia carrello acquisti

Nota

Foto Articoli Pz. Prezzo singolo Prezzo unitario Prezzo unitario incluso lo sconto
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

{{(warenkorbItem.aktionsBruttopreis || warenkorbItem.bruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{(warenkorbItem.gesamtAktionsBruttopreis || warenkorbItem.gesamtRabattBruttopreis) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

{{hannexItem.einzelpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta {{::((hannexItem.einzelpreis * hannexItem.Menge) | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction())}} Prezzo su richiesta {{hannexItem.gesamtpreis | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta
Somma totale escluse le tasse:  {{warenkorbCtrl.warenkorb.calcGesamtpreis() | currency:warenkorbCtrl.warenkorb.waehrung:warenkorbCtrl.warenkorb.getFraction()}} Prezzo su richiesta

La preghiamo di registrarvi per poter procedere con l’acquisto.

Sensori di pressione per la cavità dello stampo –
Per un maggior controllo ed efficienza

Campo di applicazione, Costruzione stampi

Oltre ai normalizzati per il controllo della temperatura, della forza di chiusura dello stampo e della posizione finale, la Meusburger offre sensori per la misurazione della pressione della cavità. Questi ultimi sono compatibili con tutti i sensori di pressione piezoelettrici e le rispettive unità periferiche attualmente disponibili sul mercato. Nella gamma di prodotti sono disponibili due tipi di sensori per la misurazione diretta e indiretta. Inoltre, vengono forniti completi di accessori per il montaggio e cavo di connessione. I sensori sono immediatamente disponibili a magazzino, con i dati CAD da scaricare dallo shop online della Meusburger.

 

 

La pressione della cavità dello stampo è un parametro importante nel monitoraggio dei processi di stampaggio ad iniezione plastica. In tal senso, i sensori di pressione sono indispensabili per garantire un monitoraggio completo dello stampo. L'utilizzo di sensori piezoelettrici di alta qualità, favorisce il raggiungimento di un'ottima qualità dei processi e aumenta la qualità dei pezzi in modo sostenibile.

Principio di funzionamento e applicazione dei sensori di pressione per la cavità dello stampo

I sensori di pressione consentono di convertire la pressione che è presente nella cavità dello stampo in una carica misurabile, il tutto grazie all'effetto piezoelettrico. I sensori sono composti da cristalli in quarzo di alta precisione (SiO2 ossia α-Quarzo), che rilasciano una carica sotto l'effetto della pressione e della forza. Questa carica, aumentata da un amplificatore di carica, fornisce informazioni precise riguardo la pressione presente nei sensori e permette di controllare l'esatta pressione della cavità nel processo di stampaggio ad iniezione. La scelta della posizione di installazione nello stampo dipende dal tipo di utilizzo. Ad esempio, per il monitoraggio generale e l'ottimizzazione dei processi, il sensore viene posizionato il più vicino possibile all'ugello oppure su uno parete spessa. Altre applicazioni tipiche sono il monitoraggio della resistenza e il monitoraggio o la regolazione della viscosità, della compressione o del ritiro.

Sensori di pressione per la cavità dello stampo diretti e indiretti

A seconda dell'applicazione, i sensori di pressione si suddividono in sensori diretti o indiretti, ovvero di misurazione della pressione diretta o indiretta.

Sensori di pressione della Meusburger per la cavità dello stampo, per la misurazione diretta E 6740

Nella misurazione diretta, il sensore di pressione viene inserito direttamente nella cavità e consente di misurare la pressione della cavità, senza deviazioni, nella rispettiva area. Sotto l'immissione della pressione, il sensore fornisce una carica elettrica nell'unità pC (Picocoulomb), che può essere convertita in una variazione di pressione corrispondente (bar) attraverso la sensibilità specificata del sensore (pC/bar).

vai al prodotto

Sensori di pressione della Meusburger per la cavità dello stampo, per la misurazione indiretta E 6750

La misurazione indiretta della cavità dello stampo avviene tramite un sensore di forza, che si trova al di fuori della cavità e viene controllato indirettamente con una forza. A differenza dei sensori diretti, la pressione della cavità viene trasmessa al sensore, sotto forma di forza, tramite un espulsore. Sotto l'influsso della forza, il sensore fornisce una carica elettrica che può essere convertita in una variazione di forza (N) attraverso la sensibilità specificata del sensore (pC/N). Insieme alla superficie dell'espulsore è possibile calcolare quindi la variazione di pressione.

vai al prodotto

Single Wire vs. Coaxial

Two different technologies are available on the market for charge transfer: single wire and coaxial cables.

Single wire

The single wire cable has a very small diameter. This means it can be routed flexibly with minimal bending radii in cable slots and holes and shortened as required. These cables are therefore ideally suited for moulds with limited space. In single wire technology, the mould provides shielding from the surrounding environment such as other voltage sources.

E 6760 Single wire

Coaxial

The coaxial cable is characterised by optimal shielding against external signals thanks to its steel sheath. The use of cavity pressure sensors with a coaxial cable is therefore ideally suited for moulds with a high number of electrical components, such as hot runner components or monitoring equipment. This variant is also used if the cable is routed outside of the mould. With the mini coaxial version, several sensor signals can be combined on one multi-channel connector.

E 6757 Mini coaxial

Comparison of the two versions available at Meusburger for multi-channel connectors

 Single wire
E 6760
Mini coaxial
E 6757
SignalCan be disturbed by signals from the environment (noise) if the shielding is insufficientNo signal interference thanks to shielding against environmental influences through steel sheath
Cable lengthAvailable in lengths 2,000 and 5,000; cables can easily cut to length as requiredAvailable in consecutive lengths from 200 to 1,000 mm; can only be cut to length with a special tool
Cable diameter1.2 mm1.9 mm
FlexibilityVery flexible due to minimal bending radii but risk of kinkingLess flexible than single wire cable, but resistant to kinking
InstallationEasy to install thanks to the insulation displacement connector on the multi-channel connectorEasy to install thanks to mini coax female connector on the multi-channel connector
PriceLower than for mini coaxialHigher than for single wire

 

 

Multi-channel connector

With the E 6763 multi-channel connector, the signals from 4 to 8 cavity pressure sensors can be combined with minimum cabling effort. Depending on the version, the multi-channel connectors have insulation displacement contacts for the single wire cable (version S) and mini coax female connectors for the mini coaxial cable (version C). The mould recognition is done by a chip integrated on the circuit board and enables high process reliability during mould changes. In addition, the sensor data can be easily identified with the supplied labelling plate.

E 6763 Multi-channel connector

Connection options

The different connection options for direct and indirect cavity pressure sensors are shown in the following figures.

Cavity pressure sensor connection options – direct

Cavity pressure sensor connection options – indirect

 

Questi temi e prodotti potrebbero interessarvi